处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物理老师教你识别色环电阻的阻值

物理老师教你识别色环电阻的阻值
来源:网络整理 时间:2019-06-11

下图电阻的阻值为562千欧!

那电子产品使用的色环电阻的阻值如何读取呢?

以四色环为例:

,熟记、二环每种颜色所代表的数。

可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。

第二,记准记牢第三环颜色所代表的数量级,这一点是快识的关键。

具体是: 金色:0.1 黑色:1 棕色:10 红色:100 橙色:1,000 黄色:10,000 绿色:100,000 蓝色:1000,000 从数量级来看,大体上可把它们划分为三个大的等级,

即:金、黑、棕色是欧姆级的;

红、橙、黄色是千欧级的;

绿、蓝色则是兆欧级的。

这样划分一下是为了便于记忆。

当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。 (表示倍数的4环电阻的第3环或5环电阻的第4环是几就在有效数字后加几个0,若是负数,是几,有效数字的小数点就向左移几位。)

第三,记住第四环颜色所代表的误差,

即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。

例1,当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数“4”和“3”代入,则其读数为4.3 kΩ。第四环是金色表示误差为5%。

例2,当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数“1”代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%

第四,注意:

1,在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。

2,色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,另一种采用5色环的标注方式。

3,两者的区别在于:

4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,后一位表示了该电阻的误差。 对于4色环电阻,其阻值计算方法位: 阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数。

对于5色环电阻,其阻值计算方法位: 阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数 例1:某4色环电阻色彩标识如下: 该电阻标称值=26*100=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%。