处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

激光二极管恒功率驱动电路

激光二极管恒功率驱动电路
来源:网络整理 时间:2019-05-14

电路如图1。

电路的基准电压不用常见的电阻分压电路。而是利用晶体管Tr1的Vbe作基准电压,Vbe约为0.7V,即(Im-Ib)&TImes;Vr1=0.7V,不过Ib很小可以忽略。

Vbe具有2mV/℃的温度特性,故基准电压将随温度变动,即使这样,其温度特性也远比恒流驱动好。

整个电路只用了两只晶体三极管,Vr1用于输出调整兼负荷电阻,是相当简单的APC电路。

电路如图2。

这是一款为提高可靠性而设计的电路。共用了5只晶体三极管。主要特点如下:

●取消了调整输出的半可变电阻。

●如果Tr5的B-E之间出现短路的话,流过电阻R2的电流几乎就都成为Tr1和Tr2的基极电流,这将使输出增大:不过这时流过Tr2的基极电流Ib将使680Ib+Vbe>2Vbe,结果Tr4导通,旁路部分电流到地,使输出功率受到一定限制。

●若Tr1、Tr2的任一个出现C-E间短路。则由于另一个晶体管的存在。不会出现过电流的情况。

●除5个晶体管外。其余元件的短路更不会引起输出增大。

电路中R1是基极电阻,兼作电流取样电阻;R5为负荷电阻。