处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

肖特基二极管的作用

肖特基二极管的作用
来源:网络整理 时间:2019-05-05

肖特基二极管的作用

肖特基二极管肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管(简称 SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。

肖特基二极管的特点是正向压降VF比较小。在同样电流的情况下,它的正向压降要小许多。另外它的恢复时间短。它也有一些缺点:耐压比较低,漏电流稍大些。选用时要全面考虑。

肖特基二极管是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。常见应用: 电源,充电器,适配器。汽车电子。小家电等。

肖特基二极管在电路中作用

肖特基二极管在电路中常见的作用就是辅助电路的运行。

一般情况下,肖特基二极管的特性是导通压降低,反向恢复极快,这一个特点就让肖特基二极管在电路中特殊起来。在肖特基二极管电路里的电压,两个电压当信号处理,这就证明有一个电压进行负载,离肖特基二极管较远的那个电压如果较低的话,电压给截止。这就是充电回路的工作原理。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次