处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

指针式万用表检测电阻方法图解

指针式万用表检测电阻方法图解
来源:网络整理 时间:2019-04-29

如果对测量电阻精度的要求不髙,我们可用万用表欧姆挡来测量。具体测量阻值步骤:

1.万用表电阻挡调零

将选择开关置于RX100挡或RXlk挡,将两表笔短接,调整欧姆挡零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。

2.测量电阻阻值

为了提髙测量阻值的精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,测量时应使指针指示值尽可能落在全刻度起的20%?80%弧度范围内。

用万用表表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出欧姆挡所指电阻的读数,再 乘以倍率(RX100挡应乘100, KXlk挡应乘1000,…)后得到的就是被测电阻的阻值。

3.测量时要注意的地方

在测试时过程中,注意手千万触及表笔和电阻两端的导电部分,以免人体电阻影响测量的准确性。 如果电阻在电路板上,被测电阻至少要从电路中焊开一个头,避免对测量产生的影响。电阻测量图如图所示。

电阻测量图

以上方法是万用表检测电阻的简单介绍,掌握了这种方法,家里的一些小电器坏了,就不用愁了,说不定小白也能知道电器毛病了,这种方法对初学者还是很简单掌握的。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次