处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

开关回路电阻测试仪说明

开关回路电阻测试仪说明
来源:网络整理 时间:2019-04-26

一、概述:

智能回路电阻测试仪是我厂生产的数字化微欧级工业仪表, 是电力、电器等生产部门迫切需要的测试仪器,产品设计新型,产品采用GB 763-90所推荐的直流100A测试电流,符合IEC694-84、IEC56对测试回路电阻的要求。智能型属改进型,它具有即时打印和全打两种打印功能,同时数据还可以储存。

二、特点:

1. 自动恒流,有效地减少了交流电源的波动对测试结果的影响。

2. 采用与标准电阻相比较的方法来测试微欧值,大大减少了测试电流的波动对仪表精度的影响。

3. 采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

4. 操作简单,只要按一下测试键,便可得到被测回路电阻值及测试电流值。

5. 被测回路电阻值可以即时打印也可选择储存,便于观察记录。

6. 体积小,重量轻,便于携带。

三、主要技术参数:

1. 使用环境:温度:0~40℃ 湿度:小于80% 无腐蚀性气体及导电尘埃影响。

2. 测试电流:≥100A。

3. 测试范围:0~1999μΩ

4. 精 度:回路电阻:0.5±3字

5. 显示方式:回路电阻:4位LED数字显示。

测试电流:3位LED数字显示。

6. 工作方式:间断。

7. 电 源:交流220V±10%、50Hz。

8. 体 积: 500×270×200mm。

9. 重 量:不大于7公斤。

四、测试原理:

1.工频交流电源整流后转变成40KHz高频电源,再变压整流成低压直流电源,反馈信号取至于负载电阻上的压降。经处理后调整高频电流的脉冲宽度,即采用脉冲调宽技术来达到自动恒流的效果。

2.当直流100A测试电流通过被测电阻Rx时,产生压降VRX,同时通过机内标准电阻RR产生压降VRR。精度高于一般的电桥测试。

五、测试步骤:

1. 将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。采用四端子接线,电流线接在被测电阻外端,信号线接在同色电流线的内侧。

2. 接通电源开关,LED应显示jd--100,按一下“测试键”,启动指示灯亮一下,随后便可得到回路电阻的微欧值及测试电流安培值。测试电流值为三位LED显示,单位 “A” ,回路电阻值是四位LED显示,单位“μΩ,

3. 如果,这次测量正常,可以按一下储存键保存数据,如果不需要保存,只要按住测量键不放,就能打印一张屏显数据---即打。

4. 如果,这次测量不正常,可以继续按一下测量键进行测量

5. 本仪器可以储存数据为四组,如果想打印全部储存的数据----全打只要按住储存健不放,就能打印全部数据,共四组。

6. 按一下”查看“键,就能阅读所有储存的数据,每按一下,看一 组 数据(请先复位)。

7. 如果要清除以前储存的数据,只要按住清除键约1秒,以前的数据全部清除(请先复位)。

8. 如果测试电流太大或太小,可以微调”电流微调“电位器。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次