处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光敏电阻原理怎么反过来

光敏电阻原理怎么反过来
来源:网络整理 时间:2019-04-25

光敏电阻是种特殊电阻器,跟我们人眼对光的感知差不多。其以硫化隔或硒化隔等半导体材料制成。它一般用于光的测量、光的控制、光电转换等。光敏电阻器跟人眼相似,只要人眼可感受到的光,光敏电阻同样会感应到。

光敏电阻的结构:梳状电极、光导体、玻璃窗、光导薄层、金属外壳、电极、绝缘衬底、黑色绝缘玻璃、引线等组成。

光敏电阻是用半导体材料制成没极性的电阻器件,它是根据内光电效应工作的,结构如上所述。因为内光电效应只限于光照物体表面薄层,所以把参杂的半导体薄膜沉积在绝缘基底上,然后再从两端引出两个电极就成了光敏电阻。通常情况,光敏电阻材料怕潮湿,因此光敏电阻的芯常用带有透光窗的金属壳封闭起来,有时为了改善光敏电阻的散热条件,有的可能会充有氢气。

光敏电阻可以用直流/交流电压,将光敏电阻接在电路中,当没有光照射时,半导体原子中的价电子处于束缚状态,当有适合的波长范围内的光线照射,原子中的价电子吸收光子能量后,被激发出来成为自由电子,同时在原来的位置上产生空穴,它们都能参与导电,这样的话就增加半导体的电导率。因此半导体电阻值变小,从而使电路中的电流增加。根据电路中的电流值的变化,就可以算出照射光强度的大小。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次