处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

表面电阻测试仪

表面电阻测试仪
来源:网络整理 时间:2019-04-24

表面电阻测试仪是测试物体表面电阻值的一种仪器,多用于微电子,医药,航空航天,精密机械等领域。表面电阻测试仪(英文:ESD Resistance tester)。

适用范围

表面电阻测试仪被广泛适用于微电子,医药,航空航天,精密机械等领域。  注:用于量化测量所有导电型、抗静电及静电泄放材料的表面电阻或系统电阻,使用简单,携带方便。只需放置在被测物表面及按下红色按键,仪器上的指示灯范围103~1012Ω,其中一个LED灯将根据测试数值亮起。注:此测试仪不能测表面电阻超过1012Ω的物体 。

使用说明

只需放置在被测物表面及按下红色按键,仪器上的指示灯范围10^3 ~10^12Ω,其中一个LED灯将根据测试数值亮起。本仪器可用于测量各种织物、地毯、薄膜以及其他绝缘材料的表面比阻(表面电阻率),表面比电阻的大小可间接反映试验材料表面静电泄漏时间的长短,从而反映试验材料的带静电性能。

因为它体积小,好携带,可以测试一些常规的ESD产品,所以ESD一般都会随身携带。

手环测试仪


使用方法

1、在测试仪后的电池槽内放入9V干电池。2、将接地线香蕉插头插入HAKKO-498测试器上端的接地线插座内。3、将腕带扎紧手腕。4、把接地线接到手腕带上。5、用手按下测试器板。这时,液晶指示灯亮起并可听到一声鸣声。(1)若红色“LOW”灯亮,需检查手带与地线的电阻,当小于800千欧,这样会对人体安全有影响。(2)若红色“HIGH”灯亮, 需检查手带是否扎紧手腕,并检查手带接地线电阻,确保手带未松脱测试器接地线。(3)若绿色“GOOD”灯亮,表示接地系统良好。

注意事项

1、静电手带与接地线的连接;2、静电手带与皮肤之间的接触阻抗;3、与防静电接板、垫子等接地工具的连接。4、大约经过5万次操作,当绿色“GOOD”灯仍会点亮,但没有发出声响时,表示需要更换电池。

应用

1、确保每位雇员安全;2、消除因静电而导致产品的损坏。3、防静电腕带测试器可以方便的检测各种类型的防静电手环的性能,电阻阻值不在标准范围内或电量过低会自动报警,红灯亮并伴随报警; 低电 压显示,欠 压时自动报警 ;体积小,重量轻,使用简单,检测直观。

常见问题

1、便携式表面电阻测试仪和双极式表面电阻测试仪有什么不同?

便携式表面电阻测试仪因为它体积小,好携带,可以测试一些常规的ESD产品,所以ESD一般都会随身携带。双级式电租测试仪用于测试物体表面的点对点电阻。测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、两个探头之间的距离等因素有关,因此,应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。

2、表面电阻测试仪测量电阻?

表面电阻测试仪有很多型号、品牌,为好能更加准确地测量出物体表面的阻值,建议大家选择带有电压选择键的测试仪,这类仪器会精度会更好,准确性会更高。

国内很多合资、独资企业都使用国际电工委员会的标准,为了向国际标准靠拢,适应国际先进静电防护技术的要求,提高我们本国标准与国际标准的接轨程度,我国行业标准SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》,等同采用了IEC61340-5-1中测试电压的规定,如果用户没有提出绝缘电阻安全性要求,我们进行电阻测试时就应该执行上述测试程序。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次