处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

接地电阻测试仪型号、性能特点、技术要求及操作

接地电阻测试仪型号、性能特点、技术要求及操作
来源:网络整理 时间:2019-04-11

接地电阻测试仪是检验、测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,广泛应用于电力、交通、金融、气象等领域的电气设备接地测量及传输线路的接地测量等等。近年来由于计算机技术的飞速发展,接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理器技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等,检测接地装置好坏理想的仪器。下面云汉芯城小编来为大家介绍接地电阻测试仪型号、性能特点、技术要求、操作要领、测量原理、注意事项、运行检查方法、检定项目、常见故障原因及排除方法。

接地电阻测试仪型号

1、ETCR2000钳形接地电阻测试仪,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值,有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。优点:该类型接地电阻测试仪体积小、重量轻、无需布线、无需打地桩制造辅助级,安全快速,还能测量接地线上的漏电流。

2、HT2571数字接地电阻测试仪,摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路, 数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。优点:电力上为常用、简单快捷方便。

接地电阻测试仪的性能特点

1、接地电阻测试仪应用了DC/AC变换技术,集三端钮,四端钮测量方式为一体,使用电源可以交、直流两用

2、接地电阻测试仪采用锁相环同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。

3、接地电阻测试仪摒弃了传统的人工手摇发电方式,不须人力作功。

4、接地电阻测试仪不需人工调节平衡,一目了然的面板触膜键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和讯速消除了指针式仪表的视觉误差。

5、接地电阻测试仪允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。

6、接地电阻测试仪除测试接地电阻外,还可测试低压电阻值,土壤电阻率以及交流地电压。

接地电阻测试仪技术要求

1、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

2、每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

3、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

4、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

5、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角小不得小于120°,更不可同方向设置。

6、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

7、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。

8、待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

接地电阻测试仪的操作要领

1、测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

2、测量前,接地电阻档位旋钮应旋在档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

3、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x01档位。

4、通过步骤3选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。

5、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。

6、用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。

7、当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。

8、测量仪表使用后阻值档位要放置在位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。

接地电阻测试仪原理

一、两线法

1、条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。

2、适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。

3、接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。

二、三线法

1、条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

2、适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。

3、接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

三、四线法

基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度的。

四、单钳测量

1、条件:测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。

2、适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。

3、接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。

五、双钳法

1、条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。

2、接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。

接地电阻测试仪注意事项

1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。

2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。

3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。

4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。

5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。

6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。

7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。

8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。

9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)。

10、接地电阻测试仪在使用、搬运、存放时应避免强烈震动。

接地电阻测试仪运行检查方法

1、 使用二个的标准电阻盒100mΩ的试验品,一个小于100mΩ,一个大于100mΩ,测试仪器电阻调节到100mΩ,电流设定为10A。

2、输入低端线夹住电阻盒公共端,高压输出线夹住报警端,按住“启动”按钮,仪器报警证明仪器良好。

3、输入低端线夹住电阻盒公共端,高压输出线夹住合格端,按住“启动”按钮,仪器无报警证明仪器良好。

接地电阻测试仪检定项目

1、外观检查。仪器外观有无损伤,各开关按钮是否灵活,数显指示有无残缺。随机附件是否齐全。

2、报警临界值设定误差。采用标准电阻器法,接线方法与示值误差检定的方法相同,在电阻值1Ω、4Ω、10Ω、30Ω、100Ω点进行检定。

3、指示精度检查。接地电阻仪的两端分别接至运行仪的14、16端;将接地电阻测试仪报警至预置在1V;接地电阻测试仪的测量值指示在0.1欧姆±5%之内,并同时报警(如有指示,应指示在1.0V±5%),被检测的一起技术参数和功能均属正常;接地电阻测试仪的测量值指示在0.1欧姆±5%之内但没有报警,然后将一起的测试端从14转到17的位置上,此时被检查接地电阻测试仪报警,则说明被检测仪器的技术参数和功能也属正常;如果检查结果在上书两种情况之外,则说明被检查仪器工作不正常。

4、示值误差的检定。与一般地阻表采用直接跟标准电阻器连接,直接比较的方法不同,钳阻仪的检定方法是用钳阻仪钳住标准电阻器输出端的连接导线,连接导线应置于钳头几何中心位置,并与钳圈垂直,按选取的检定点调节标准电阻器的电阻值,记下钳阻仪显示读数值。两者的误差表示形式相同,在准确度等级的划分方面,钳阻仪增加了10级、20级两个准确度等级,这是由于钳阻仪测量原理的局限性,会产生较大误差所决定的。

5、偏心位置影响。由于钳阻仪的构造特殊,连接导线置于近似钳头几何中心位置与连接导线偏离钳头几何中心位置往往存在着较大的误差,故增加偏心位置影响误差的测量是很有必要的。偏心位置影响误差不能超过钳形接地电阻仪允许误差的五分之一。

接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法

一、开机后电源指示灯和显示器都不亮的故障原因如下:

1、检查电源插座是否插紧。

2、电源插座里保险丝与接触弹簧片接触不良。检查电源插座,更换保险丝或者换电源插座。

二、无电流原因如下:

1、检查测试线与大鳄鱼夹焊接处是否脱焊,接触是否不良,或者测试线是否断线等。

2、测量开关是否损坏,若损坏及时更换新的。

3、测试可控硅板上的继电器是否损坏,调换相应的元件。

三、开机“过电流”灯亮。

调节电流旋钮回到零点,再按动“复位”键。

四、当操作不当或者干扰严重时,面板上“启动”“复位”等按键不工作时,应关闭电源,重启接地电阻测试仪。

五、若不是以上问题,请速与本公司联系,咨询相关技术人员。

以上是云汉芯城小编为大家介绍的接地电阻测试仪型号、性能特点、技术要求、操作要领、测量原理、注意事项、运行检查方法、检定项目、常见故障原因及排除方法。这里,小编要提醒大家一点:接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次