处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

接触电阻测试仪的使用方法

接触电阻测试仪的使用方法
来源:网络整理 时间:2019-04-10

接触电阻测试仪是测量高、低压开关、母排、电线电缆及焊缝等设备接触电阻的专用测试仪器。

接触电阻测试仪原理:

1. 工频交流电源整流后转变成15KHz高频电源,再变压整流成低压直流电源,反馈信号取至于负载电阻上的压降。经处理后调整高频电流的脉冲宽度,即采用脉冲调宽技术来达到自动恒流的效果。

2.当直流100A测试电流通过被测电阻时,产生压降,同时通过机内标准电阻产生压降。精度高于一般的电桥测试。

接触电阻测试仪用途

适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。

接触电阻测试仪使用方法

1. 电源 本仪器为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。

A、直流电源测试:

闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。

B、交流电源测试:

接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。

C、充电:

接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。 2. 测试线的联接方法: 将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法,可消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx (注意:B、C之间不要反向)。在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。

3. 测量:

仪器在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈zui好将其短路,以免电磁干扰。

4. 放电:

测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。