处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

箱式电阻炉使用方法及注意事项

箱式电阻炉使用方法及注意事项
来源:网络整理 时间:2019-03-25

箱式电阻炉用于工厂、电子厂等场所当中,主要目的是用来对电流或是电压起到一个阻挡和控制的作用。电阻炉的外壳一般采用的不锈钢的设计或是钢板,具有很强的保护作用,对于这么大体积的电阻炉的使用安装以及维修也是很重要的,所以今天我就主要从使用的相关事项对箱式电阻炉做一个详细的概述!希望对大家进一步了解箱式电阻炉有所帮助。

箱式电阻炉结构特点

1、接线简单,操作方便,图示也很明确。

2、炉门采用了加厚处理和加固处理,为了是防止变形。

3、外观采用的是抗温、抗腐蚀的油漆处理。

4、有超过载量的保护和短路保护。

5、控制台采用的是智能控制器,稳定性好、结构创新、精度高。

6、炉壳选用的是质量高的钢板焊接而成,炉与壳之间用的是保温材料。

箱式电阻炉产品特点

升温速度快,也可以进行调节。可以编程一般满足30-50段连续的控温和恒温要求,有自己调整切换干扰和超温报警的功能。控制温度的精度高,一体化结构,采用满门设计,外形美观大方。

箱式电阻炉安装方法

箱式电阻炉的安装比较平常,不需要特殊的安装,但是安装的时候要格外的小心。首先要把电阻炉平放在地面上,要注意的是如果电阻炉放在工作台面的话,倾斜度好不得超过5度,不然会造成电阻炉的重心不稳而造成倒塌的后果。而且一般电阻炉的控制器好不要放在电阻炉上面,因为长时间控制器自身的性能会受到影响,甚至会发生失灵的现象。

接着安装的时候要检查接线的问题,接线没有问题之后才能安全的通电,通电之前要把开关给合上,然后把控制器的开关按到开的位置。之后再把电阻炉的设定开关设到开的位置,如果慢慢的有电流值的变化,并且电阻炉的温度慢慢的升高,这两个现象就说明电阻炉工作以及开始趋于稳定了。

箱式电炉使用方法

1、首先需要将箱式电炉的电源接通,之后把液化气钢瓶角阀的开关打开,注意这一步需要缓慢的打开,不能快速。

2、之后将箱式电炉的电源开关打到ON位上,上温控仪设置参数数值,当然需要把上温度显示开关打开,之后调节到需要的数值。

3、接通下温开关至ON位,使得箱式电炉的下温进入自动点火加温程序,这时候箱式电炉会发蜂鸣声,不要惊慌,是正常的轰鸣机工作声音。后将炉内电磁阀会关闭,放置燃气泄露,就可以实现自动加温。

箱式电炉使用注意事项

当然操作也有几个需要注意的事项。就是千万不要把温度调到电阻炉控制的温度,否则电阻炉可能会发生爆炸等安全隐患。其次在取样的时候,一定要把开关切断,不然可能会发生触电的事故。箱式电阻炉的温度非常高,一般离箱体一米的距离就能感受到电阻炉的温度,所以取样的时候要佩戴手套,有必要的话要穿上一定隔热性能比较好的工作服。

箱式电阻炉寿命

为了箱式电阻炉的寿命考虑,所以在取样结束之后要及时的推出加热,不然过高的温度会对内设的部件进行融化,这样的箱式电阻炉的寿命会大大的降低。箱式电阻炉的工作环境需要非常稳定的,高温的环境是不允许的。一般电阻炉的温度只允许50度,并且湿度也要在百分之八十以下,过高的温度或是过湿的环境都是电阻炉的大忌。