处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电解电容正负极接法及判断

电解电容正负极接法及判断
来源:网络整理 时间:2019-03-19

电解电容是生活中一种比较常见的元器件,想必大家都不陌生,关于电解电容你知道它正负极是怎么判断的吗?它的正负极又是怎么接的呢?本文将为你介绍关于电解电容正负极的接法及其判定方法。

电解电容

电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。

电解电容正负极接法介绍

电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。

铝电解电容器之所以有极性,是因为正极板上的氧化铝膜具有单向导电性,只有在电容器的正极接电源的正极,负极接电源的负极时,氧化铝膜才能起到绝缘介质的作用。如果将铝电解电容器的极性接反,氧化铝膜就变成了导体,电解电容器不但不能发挥作用,还会因有较大的电流通过,造成过热而损坏电容器。

电解电容正负极判断

电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器; 螺栓 式铝电解电容器;固态铝电解电容器。

【外观辨别】

首先拿出一个电解电容,种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。

还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。见下图:这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。这个时候如果有人问我,有些已经切角的电解电容正负极怎么判断呢?聪明的你这个时候会发现电解电容胶管导针短的一端会有一个电解电容正负极标示。

【通过仪器测量】

还可以通过仪器来进行测量电解电容正负极。

找一台台式电源,把电压调小,把你的电解电容并在电源的输出端,然后再把电容倒过来并上,观察 电流表 的变化,电流大的时候,证明电容的正负极刚好与电源正负相反,这样也不会损坏电容。如果没有这样的电源,找一个低的电压也可以,电解电容接反会发热的,当然电压选择太低没有反应,这个方法会损坏电容。

电解电容符号判定

电解电容有极性之分,在焊接的时候一定需要注意。

根据上图,我们可以发现引脚长的为正极,引脚短的为负(—)极。也就大家常说的长正短负,也就是这个道理。同时看电容上面写的10uF和50V可以得知该电容的容值为:10uF,耐压50V。+但是如果引脚剪过并且还是剪得一样长,那该如何区分?大家可以看到图上电解电容上有一道白色的标记,靠近白色条痕的那个引脚就是负(—)极,而另一个引脚就为正极。+那么在原理图上如何表示,正极的那个引脚旁边会有一个符号标记,电路符号见下图:

那么在PCB图上又是如何表示,坐标有条纹的引脚为负(—)极,没有条纹的表示正极,见下图:

电解电容正负极的意义

电容器(简称电容)它可以储存电能,具有充电、放电及通交流、隔直流的特性。

电容器是由两个相互靠近的金属电极板,中间夹一层绝缘介质构成的。在电容器的两个电极加上电压时,电容器就能储存电能。电容器具有“通交流、隔直流”的特性。直流电的极性和电压大小是固定不变的,不能通过电容器。而交流电的极性和电压的大小是不断变化的,能使电容器不断地充电与放电,形成充、放电电流。

电容器的作用 电容器广泛应用在各种高、低频电路和电源电路中,起退耦(指消除或减轻两个以上电路间在某方面相互影响的方法)、耦合(将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法)滤波(滤除干扰信号、杂波等)、旁路(与某元器件或某电路相并联,其中某一端接地)、谐振(指与电感并联或串联后,其振荡频率与输入频率相同是产生的现象。例如,调谐选择电台频率)、降压、定时等作用。充电时,一个极板带正电荷,另一个带负电荷,所以有正负极之分。交流电路中串联的电容器是通路,但如果并联上就没有用了。