处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电容麦噪音很大的原因和解决方案

电容麦噪音很大的原因和解决方案
来源:网络整理 时间:2019-03-06

电容耳麦有杂音可能是如下原因:

1。如果噪声是“嗡嗡”声的话,那是电路中交流成分过大,这个时候很可能是音箱电源的滤波电路出现了问题,尤其是滤波电容。

2。如果是那种“兹兹”“丝丝”……的声音的话,故障在扬声器上,也就是那两个喇叭,看看它们是否完好,是否有异物落入其中,是否震动纸(就是那个黑色的一层皮)边缘有没有剥落,震动纸有没有破损。

3。扬声器的固定是否牢固,固定螺丝是否出现了松动。

可以把扬声器外壳的那层蓝色的盖拿掉,然后用手按住喇叭的边缘,看是否还有杂音,如果没有了,就应该是上面的2或3中的问题。

上面的是硬件问题,也有可能是音乐的问题。

KHZ 表示歌曲的比特率,比特率越大音质越好,当然占用空间就越大,普通的MP3歌曲是128~320HZ,低也不能低过128的,要不然听不出效果。

电容麦,包养和常见问题解决方法

1、电容麦具备高灵敏度、高清晰度的特性,使用者应按照自己的声线条件、习惯的演唱风格和歌曲类型,做适当的音量调整、频段调整和演唱时与话筒保持的不同距离等,从而达到的使用效果,并不建议演唱时将话筒放的很远,以为超高的敏感度就可以离很远就能让对方听到自己的声音,这样的做法是错误的。

2、尽量避免持续开启电源连接话筒使其超长时间工作,不使用话筒时要关闭电源。

3、尽量避免震动和摔打、磕碰,撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。

4、谨记要防止话筒受潮、进水,请使用防喷网或者防喷棉,尽量避免在潮湿的环境中长时间放置话筒,如无法改变环境,请在使用后用软布擦拭话筒,然后放回包装箱或者包装盒,以防尘防潮。

5、避免热拔插操作,电容话筒在已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命。

6使用话筒时建议尽量使用麦克风支架,避免长时间用手握着话筒,产生汗液腐蚀,还有过度摇摆可能造成接触不良等问题。

滨涵音频提醒您,不管您是电容麦还是动圈麦,以上的问题都请注意,以保证您唱歌的音效和麦克的使用寿命。在这里还想说一下,就是有一些朋友遇到过麦克风声音突然变小或者无声的问题,通常情况下就是使用不当造成话筒受潮,

解决的办法如下:

将话筒电源断开,然后用吹风机对着唛头处,用温热的风力吹几分钟,然后放置一会儿就好了。

电容麦和普通麦的不同点

一、电容麦和普通麦的区别:

麦克是一个传声器,传出的音质和麦克质量关系密切。普通麦和耳机麦音质单调、变异和容易失真,还极容易出电流声;正规的电容麦音质饱满、清晰和真实且能美化声音,无电流声出现。

电容话筒品牌繁多,适合网络、家庭K歌、录音的麦克是“舒音”、“ISK”、德国品牌的“UC UC AUDIO SM”电容麦这三个品牌,再以后就是“得胜”。不过舒音品牌没ISK和得胜响亮,但音质确实是上乘,

二、电容麦和动圈麦的区别:

来个通俗的答复吧,大家都能看懂

1、电容麦:顾名思义就是需要电源供电的麦克风。它分为两类,一种是手持话筒,如舞台演出和KTV里的话筒一样。这种采用电池供电的手持电容话筒,一般都是5号电池;另一种是录音话筒,如电台播音室和录音棚里长用的那种,需要48伏幻象电源供电。电容麦的特点是:清晰度和灵敏度高,音质饱满浑厚但不浑浊。

2、动圈麦:因为这种话筒声音信号的产生,主要是通过与振膜紧密相连的导线线圈根据声压变化在磁场中不断运动来完成的,无需直流工作电压,也就是不需要电源供电。它使用简便,噪声小。动圈麦的音质特点是浑厚、饱满、抗噪性强。缺点是音量小、人声闷,清晰度、灵敏度不够好。