处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NAND Flash需求爆发 SSD市场成长快速

NAND Flash需求爆发 SSD市场成长快速
来源:DIGITIMES 时间:2014-09-25

    NAND Flash芯片在移动通信产品、固态硬盘(SSD)、笔记本电脑(NB)、服务器数据中心等应用升温下需求大爆发,上游半导体大厂也不断的扩建新产能以满足市场需求,包括三星电子(Samsung Electronics)建立西安晶圆厂,同时也是锁定当地庞大的内需市场,再者是东芝(Toshiba)和新帝(SanDisk)在日本建立新的NAND Flash晶圆厂。

    根据市调机构TrendForce统计,全球球NAND Flash市场规模在2015年将达266亿美元,相较2014年市场规模将有9%成长,其中SSD市场成长快速,因为应用相当大量,因此出现高速成长的趋势。

    估计2015年SSD产品所消耗的NAND Flash芯片量,年成长率将高达80%,以SSD应用占NAND Flash芯片消耗量来看,2014年消耗量约约为25%,预计2015年将提升至35%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。