处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电容的单位换算公式及表示方法

电容的单位换算公式及表示方法
来源:网络整理 时间:2019-02-20

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。

电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。

电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。

在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以一般的电路是不会见到“F”这个电容单位的。还有一个不常用的电容单位是“mF”,

电容单位换算关系是:

1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)

1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。

电容与电池容量的关系:

1伏安时=1瓦时=3600焦耳

W=0.5CUU

一些电容的容量大电解电容,其容量值在电容上直接标明,如6800μF/25V, 22μF/16V、1m5/50V(表示1500μF/50V)等。容量小的电容容量值用字母或数字再电容上标出来,如1p2(1.2pF)、2n2(2200pF)或102表示10 X100pF=1000pF, 224表示22 X 10000pF=220000pF=0.22μF。

用数字表示的电容容量单位换算如下:

105=1μF=1000nF=1000000pF

104=0.1μF

103=0.01μF=10000pF

102=0.001μF=1000pF

国产电容容量误差常用字母F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别为±1%、±2%、±5%、±10%、±20%。进口电容容量误差用字母J、K、M来表示,分别对应为±5%、±10%、±20%。

一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。

定义式:C=Q/U

电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C

多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn

多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn

三电容器串联:C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)