处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

热电偶和热电阻怎么样区别?专业工程师为您解答

热电偶和热电阻怎么样区别?专业工程师为您解答
来源:网络整理 时间:2019-02-20

热电阻与热电偶有什么区别,下面有云汉芯城的工程师来为我们解答。

区别一:测温原理不同

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。

区别二:热电偶与热电阻分类不同

常见的热电阻材质大多是单一金属,目前应用广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,超过150易被氧化。热电阻的分度号有Cu50,Pt100,Pt1000等等,前面的字母是指热电阻的材质,而后面的数字则是该热电阻的电阻值。

热电偶是由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,常见的K型热电偶是由镍铬-镍硅组成的。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。

区别三:测温范围不同

热电阻是中低温区的常用温度传感器,分为铂热电阻、铜热电阻等等,测温范围也各不一样,总体来说热电阻可以测从-200到600℃的温度。

相比较于热电阻来说,热电偶的测温范围就要大的多了,测温范围的B型热电偶甚至能够测量0-1800℃的温度,而普通的K型热电偶也能够测量-40-1200℃的温度,但是由于热电偶在低温区的测量并不是非常准确,因此测较低温度时还是选用热电阻比较合适。

区别四:连接方式不同

目前热电阻的连接方式主要有三种:两线制、三线制以及四线制。两线制的精度相对较低一些,而四线制更多是用在实验室里的精准测量。我们常用的热电阻大部分是三线制的,这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥,采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样能够消除了导线线路电阻带来的测量误差,使精度大大提高。

热电偶就没热电阻这么多讲究了,都是二线制的,与热电阻输出的阻值不同,热电偶输出的则是mV信号。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)