处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

接地电阻表在使用时该注意哪些问题?

接地电阻表在使用时该注意哪些问题?
来源:网络整理 时间:2019-02-19

在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来云汉芯城小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?

接地电阻表

接地电阻表是指主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻的装置,又称为接地电阻测试仪。由于其外形与摇表(绝缘电阻表)相似,又俗称接地摇表。接地电阻表的工作原理分为基准电压比较式和基准电流、电压降式。据了解,接地电阻表借鉴了电桥原理,通过比例器将被测电阻与已知电阻进行比较,调节平衡后,通过已知电阻上的刻度直接读出被测接地电阻的数值。

接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地、防静电接地及防雷接地等接地装置的接地电阻,即接地装置流过工频电流时所呈现的电阻,包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与大地之间的接触电阻和大地流散电阻。

使用接地电阻表的注意事项

(1)当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针插入土壤浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针注水湿润。

(2)当大地干扰信号较强时,可以适当改变发电机的转速,以获得平稳的读数。

(3)当接地极和电流探测针之间的距离大于40m时,电位探测针可以插在离开中间位置直线几米以内,测量误差可忽略不计。当接地极和电流探测针之间的距离小于40m时,则应将电位探测针插在直线中间位置。

(4)测量时,接地体要和被保护的设备断开连接。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次