处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瓷片电容103代表什么?浅谈电容识别方法

瓷片电容103代表什么?浅谈电容识别方法
来源:网络整理 时间:2019-02-19

电容都有统一的命名方式和识别方法,方便我们进行选取使用。瓷片电容是以瓷器材料制成的电容器。经常看到的有瓷片电容103,瓷片电容104等等,都代表什么意思呢?下面小编以瓷片电容103为例,跟大家详细介绍。

一、瓷片电容

瓷片电容(ceramic capacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。

二、瓷片电容的识别方法

电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法 (μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)

容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示

字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。

如:102表示标称容量为1000pF。

221表示标称容量为220pF。

224表示标称容量为22x10(4)pF。

在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。

如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%

三、瓷片电容103表示什么意思

103意思是说电容为0.01uF。首先需要了解的就电容的容量标识的几种方法。就是直接标识,如其电解电容,容量47uf,电容耐压25v。其次则是使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。

此外还有就是数学计数法。如瓷片电容,标值103,容量就是:10X1000pf=0.01uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。

瓷片电容103代表的意思就是其容量大小为10X1000pf=0.01uf。其实这样的方法也就是我们常说的数字表示法,采用三位数字进行表示。而前两位是属于有效数字,后面一位则是倍率。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)