处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

常见电子元器件的带负载能力

常见电子元器件的带负载能力
来源:网络整理 时间:2019-02-18

①、继电器

继电器带负载能力取决于触点的性能。具体参数一般都会标注在继电器的外壳上。

以右图继电器为例:它的电磁线圈工作电压5ⅴ,触点的带载能力为交流250ⅴ10A,若用于直流为10A30Ⅴ 。这一般是指纯电阻负载,如果是容性或感性负载,会在接通及断开瞬间产生大电流或高电压,故余量应选大些。

②、二极管

二极管有很多种,这里主要介绍一下整流和稳压两种:整流二极管的带负载能力是由它的额定电流和反向耐压来决定的,和二极管的功率关糸不大。比如同为500W的两个电源,一个输出200Ⅴ、2.5A,可配400Ⅴ、6A、5.5W的二极管。另一个12Ⅴ、40A就要配两支35V、30A 、20W的大家伙。所以二极管的瓦数不能作为带负载的依据,只能用于配置散热器时参考。

稳压二极管的带载能力基本等于它的功率。它的功率是反向击穿(齐纳击穿)电压和允许电流的承积。比如5V、1A的5W稳压管可以在通过≤1A电流时,让二极管两端的电压维持在5Ⅴ。当并在二极管两端的负载工作电流大于1A时,二极管將失去稳压作用。

③、三极管

三极管和带载有关的参数共有三个,既:耐压、电流和功率。它的带载能力分为开关和放大两种情况:工作在开关状态时重点看耐压和电流,和功率关系不大。比如用它来驱动继电器时,只相当一个电子开关。不导通时c电压=电源电压。导通时c、e间电压会在1ⅴ以下,三极管的允许电流大于继电器工作电流就可以了。

而工作在放大状态就不同了,首先要看功率,在此框架下配以合适的电流和电压才能维持正常工作。比如要输出30W功率,首先要选功率大于30W、耐压值高于电源电压的晶体管,实际工作时的电流和电压的承积也要在控制30W以内。缺一不可。

④、电源

电源的带载能力比较直观。作为恒压电源,都会标有电流指标。滿载工作电流一定要低于这一数值。

若是恒流电源除了标注电流外,还会有一个输出电压范围,若超出这一范围就会失去恒流功能或直接进入保护状态。

《常见电子元器件的带负载能力》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)