处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中间继电器详解_中间继电器与一般继电器如何选择

中间继电器详解_中间继电器与一般继电器如何选择
来源:网络整理 时间:2019-01-11

中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。

所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

中间继电器的结构

1、线圈装在“U”形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。

2、本继电器的“U”形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。

3、中间继电器原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。

中间继电器的参数

1、动作电压:不大于70%额定值。

2、返回电压:不小于5%额定值。

3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。

7、触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。

8、绝缘电阻:

下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MΩ(常温下)。

①导电端子与外露非带电金属或外壳之间;②动、静触点之间;③常开触点与常闭触点之间;④触点与电压回路之间。

9、介质强度:

对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。

①所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;

②动、静触点之间1000V/50Hz;

③常开触点(继电器上的NO)与常闭触点(继电器上的NC)之间1000V/50Hz;

④触点与电压回路之间1000V/50Hz。

10、抗干扰性能:继电器的抗干扰应符合 DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。

中间继电器的分类

静态型

静态中间继电器用于各种保护和自动控制线路中。此类继电器由电子元器件和精密小型继电器等构成,是电力系列中间继电器更新换代产品。

电磁型

当继电器线圈施加激励量等于或大于其动作值时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使触点接通、断开或切换被控制的电路。当继电器的线圈被断电或激励量降低到小于其返回值时,衔铁和接触片返回到原来位置。继电器采用JK-4壳体,其外形尺寸、背后端子及安装开孔图见附录2。

背后端子接线图见图1。继电器是在DM1电码继电器的基础上,增加底座和外壳而成。当在继电器线圈上加电压,且等于或大于动作电压时,衔铁就被电磁吸力吸靠在铁心上,而接触片在衔铁顶板的推动下,触点接通、断开或转换被控制电路,当继电器线圈被断电或电压降低到小于返回电压时,衔铁在接触片的作用下返回到原来位置。

中间继电器与一般继电器如何选择

1、控制电压

必须清楚实际使用的控制电压,也有的称为线圈电压。一般继电器的给出的都是额定控制电压,但是一般情况是在额定电压的70-80%左右可以确保继电器动作。而继电器复位也不是说没有电压才复位。其实一般情况是低于15%就可以确保复位。所以如果控制回路有漏电压。需要考虑这个影响。而它们之间的动作状态是不够明确的。

2、触点结构

中间继电器常见触点结构是单刀双掷结构。即1常开1常闭组成一组。通常会把这样的结构称为极。比如2极,4极,就表示2组常开常闭,4组常开常闭。在选型中必须要明确需要用到的常开常闭点个数。

3、电压和电流

也称为触点容量或者负载容量,其实包括了电压和电流。但是其实在选择的时候是必须要分开确定的。要给出明确的负载电压,和负载电流才能更好的确认可以选择的继电器。另外一个需要特别注意的是负载类型。这里只需要记住在感性负载下。其接点电压和电流比阻性负载下要更小。这个区别是会在中间继电器资料里面写明的。

4、安装方式

为什么还要安装方式的不同呢?这是因为中间继电器一般是不直接配底座的。而选型的时候选好继电器就需要确认底座型号。工控环境下使用的其实是导轨安装方式。这种底座也用的多的。还要比如pcb板焊接底座。背面连接底座。其实这个选择其实不是选继电器而是选择底座。

《中间继电器详解_中间继电器与一般继电器如何选择》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)