处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电感的作用是什么 电感单位怎么换算

电感的作用是什么 电感单位怎么换算
来源:网络整理 时间:2018-12-29

电感的作用是什么呢?电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它。如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。电感单位怎么换算呢?

电感的作用是什么

基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等

形象说法:“通直流,阻交流”

细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。

由感抗XL=2πfL知,电感L越大,频率f越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t成正比。

电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:WL=1/2 Li2。

可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。

电感在电路常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图),那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。

LC滤波电路

在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的LC滤波电路。另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感。

电感单位换算

1、电感单位为亨利,符号为“H”。

2、电感换算:1H=1000mH=1000,000uH=1000,000,000nH=1000,000,000,000pH

3、电感又分为一般电感与精密电感两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。

一般电感:误差值为±20%;其表示码为:M

误差值为±10%;其表示码为:K

精密电感:误差值为±5%;其表示码为为:J

误差值为±1%;其表示码为为:F

《电感的作用是什么 电感单位怎么换算》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)