处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传统电流模式的缺陷及改进方案:斜坡补偿电路

传统电流模式的缺陷及改进方案:斜坡补偿电路
来源:网络整理 时间:2018-12-11

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管的导通和关断的时间比率,维持输出电压稳定的一种电源,它和线性电源相比,具有效率高、功率密度高、可以实现和输人电网的电气隔离等优点,被誉为离效节能电源M目前开关电源已经应用到了各个领域,尤其在大功率应用的场合,开关电源具有明显的优势。

开关电源一般由脉冲宽度控制(PWM)IC、功率开关管、整流二极管和LC滤波电路构成。在中小功率开关电源中,功率开关管可以集成在PWM控制IC内。开关电源按反馈方式分为电压模式和电流模式。电流模式开关电源因其突出的优点而得到了快速的发展和广泛的应用。但是电流模式的结构决定了它存在两个缺点:恒定峰值电流而非恒定平均电流引起的系统开环不稳定:占空比大于50%时系统的开环不稳定。

本文旨在从原理上分析传统电流模式的缺陷及改进方案,之后分析一个实用的斜坡补偿电路。

1.电流模式的原理分析

开关电源可以有很多种结构,但原理基本相似。图1是电流模式降压斩波fg(Buck)开关电源的原理图。它和电压模式的主要区别是增加了电流采样电阻R3和电流放大器IA. R3的阻值一般很小,以避免大的功耗。功率管Ql在每个周期开始的时候开启并维持一段时间Ton,通过滤波电感Lo对滤波电容C。充电、同时向负载提供电流,此时Lo上电流随时间的变化率为:

电感电流到达一定值后功率管关断,二极管D1起续流和钳位作用。设DI的导通压降为VZ,则此时RI和R2分压后和Vπf 比较并放大,变为信号VEA;同时R3两端的压降经IA放大后变为信号VIA,当VIA高于VEA时,相关控制电路将控制功率管关断,从而达到调节占空比的目的。通过实时地调节占空比,输出电压可以稳定在一个预先设定的值。

上述工作过程的波形如图2,实线表示连续工作模式,虚线表示不连续工作模式,其中Clock表示时钟信号,VEA表示EA的输出,VIA表示IA的输出,IQ1是功率管的电流,ID1是二极管电流:

电流模式由于采用了电压一电流双环控制显著改善了开关电源的性能,主要表现在:

① 根本消除了Push-pull开关电源存在的磁通量失恒问题磁通量失恒会减弱电感的承压能力,导致功率管电流不断增大并终烧毁。电流模式在每个周期都限定功率管峰值电流,能彻底杜绝磁通量失恒。

② 电压调整率显著减小。当输人电压波动时图1中的电流检测电阻R3会立即检测到峰值电流的变化,快速调整占空比,使输出电压稳定。

③ 简化了反馈电路的设计LC滤波电路在频率达到共鸣频率后,相移会接近值180°,输人到输出的增益会随着频率的升高而迅速减小,这就增加了开关电源反馈电路设计的复杂程度在电流模式中,滤波电感的小信号阻抗几乎为零,这样就只能产生90,相移,增益随频率升高而下降的速度也减小为实际LC滤波电路的一半。因此反馈电路的设计可以大幅简化。

④ 改善了负载调整率。在电流模式中,误差放大器的带宽更大,因而负载调整率更好。

2.电流模式的缺点

2.1恒定峰值电流引起的电感平均电流不恒定

电流模式的实质是使电感平均电流跟随误差放大器输出电压VEA设定的值,即可用一个恒流源来代替电感,使整个系统由二阶降为一阶。但在常用的峰值电流模式中,不同的占空比会导致不同的电感平均电流。这可以由平均电流的计算式看出:

其中Ip是峰值电流,dl是峰值电流和小值的差值,T是时钟周期,ton和toff分别为功率管开启时间和关断时间。

如图3所示,当由于某种原因使输人电压从Vdc1变化到Vdc2,电感电流的上升沿斜率将会变化(Vdc2-Vdc1)/Lo而下降沿斜率不变。占空比将从Dl变为D2,电感电流的平均值从Iav1变化到Iav2,这往往会导致输出电压在一段时间内振荡。

2.2 电感扰动电流引起的输出振荡

在输入电压不变的条件下,当由于某种外部原因使电感上的电流在一个下降沿结束时发生小的扰动AI,因为电流的上升沿和下降沿的斜率以及峰值电流都不变,所以在下一个周期结束后,这个扰动电流将被放大为:

其中dt为发生扰动后导通时间的变化值,m1和m2分别为上升斜率和下降斜率。

《传统电流模式的缺陷及改进方案:斜坡补偿电路》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)