处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电子元器件之二极管三极管的简单检测方法

电子元器件之二极管三极管的简单检测方法
来源:网络整理 时间:2018-12-05

二极管和三级管都是极管的一种,是半导体电路上中常见的两种电子元器件。二极管和三级管虽然形体小,但是作用大,如果失灵便导致整个半导体器件不能正常工作。下面我们来对二极管和三极管的检测做一下简单的介绍。

二极管如何检测

1.正确地判断二极管的正负极方法

将万用表置于RX1k挡,两表笔分别接至二极管的两端,测得内阻较小的是二极管的 正向电阻,与黑表笔相接的是二极管的正极,与红表笔相接的是负极。

2.正确地判别二极管的单向导通特性好坏

对于锗二极管的正反向电阻分别约为几百欧和几百千欧;硅二极管的正反向电阻分别约为几千欧和几兆欧或接近无穷大。若测得的二极管正、反向电阻值都很大,则说明其内部开路;若都很小,则说明其内部有短路;若两者差别不大,则说明此二极管失去了单向导电性。

由于二极管是非线性器件,测量二极管的正反向电阻会随使用万用表不同的电阻挡而有 所变化,这是正常的。若需测试二极管的伏安特性曲线,可使用晶体管特性图示仪。

三极管如何检测

判别三极管管脚:

通常根据型号,可从手册中查到管脚的排列情况。若不知型号,可用万用表的电阻挡来 判别其e、b、c三个极。

1.三极管基极的判别

用Rxlk电阻挡(PNP型晶体管用RX100电阻挡),不管是NPN管还是PNP管,测其be结和be结都应呈现与二极管相同的单向导电特性。检测时可以把三极管看成两个二极管。将红表笔接某一管脚,黑表笔分別接另外两管脚,测得两个阻值。当测得的阻值均较小,红表笔所接的管脚为PNP型的基极b;若两阻值都很大或一大一小,可将红表笔换接一脚再试,直到两个阻值均较小为止。检测方法同上,以黑表笔接某一管脚,在测得的阻值均较小,则黑表笔所接管脚为NPN型晶体三极管的基极b。

2.三极管集电极、发射极的判断

对NPN管而言,将红表笔接到假设的e极,黑表笔接另一个假设的c极,同时用微潮的手指捏住黑表笔尖部与基极(注意不要把黑表笔与基极短接),观察表笔的偏转大小的情况;然后将黑表笔接假设的e极,红表笔接另一个假设的c极,重复上面的动作,观察到不同的表笔偏转情况,可比较出指针偏转大的情况时,黑表笔接的是NPN管集电极c,另一极便是NPN型的发射极e。对PNP型管同样可以采用以上方法检测,只不过黑表笔接到 PNP型假设的发射极e。

3.三极管的电流放大系数hFE和穿透电流Iceo估测

在正确判别出集电极、发射极后,根据表针的偏转幅度,可以相对地比较出晶体三极管电流放大系数hFE的大小,偏转幅度大的,hFE就会较大。

对NPN管而言,红表笔接集电极,黑表笔接发射极,测得集电极一发射极反向电阻, 阻值越大,相对说明同型号的此管Iceo越小。

上述检测方法适用小功率晶体三极管,要精确检测小功率、大功率晶体三极管的特性参数,则要使用晶体三极管特性测试仪。

《电子元器件之二极管三极管的简单检测方法》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次