处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何做好电子元器件的静电防护

如何做好电子元器件的静电防护
来源:云汉芯城 时间:2018-11-06

随着电子技术的发展,电子元器件也在不断向轻、薄、短、小、高密度、多功能等方向发展,电子元器件的静电敏感度越来越高,使静电的产生更加容易。因为电子元器件本事就是通电的,所以当电子元器件受到静电反应干扰的时候,就会导致电子元器件失去原本所拥有的功能,这样就会导致电子元器件的破坏。因此对于电子元器件的静电防护就变得尤为重要,下面云汉芯城小编就网络搜集的资料来给大家简单的讲述一下如何做好电子元器件的静电防护工艺。

电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断降低。

人体所感应的静电电压一般在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。

要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施:

1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作;

2、人体静电防护。操作人员穿戴防静电工作服、手套、工鞋、工帽、手腕带;

3、储存运输过程中静电防护。静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。

要实现上述功能,基本做法是设法减小带电物的电压,达到设计要求的安全值以内。即要求下式中的电荷(Q)与电阻(R)要小,静电容量(C)要大。

V=I.R Q=C.V (式中V:电压,Q:电荷量 I:电流 C:静电容量 R:电阻)

当然电阻值也不是越低越好,特别是在大面积场所的防静电区域内必须考虑漏电等安全措施之后再进行材料的选取。

静电防护措施

检查、安装IC静电防护作业场所,本工序防静电措施的目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位,具体方法如下:

1、将1兆欧的电阻连通后再接地,并佩戴防静电手腕带操作;

2、将测试仪、工具、烙铁等接地;

3、工作台面铺设防静电台垫后接地;

4、操作人员穿戴防静电工衣、工鞋;

5、地面铺设防静电地板或导电橡胶地垫;

6、IC运输、包装过程中应保持同电位。

防静电性能的检测周期及注意事项

防静电台垫、地板、工鞋、工衣、周转容器等应至少每月检测一次。防静电手腕带、风枪、风机、仪器等应每天检测一次。检测时,须考虑受检场所的温度、湿度等因素。

《如何做好电子元器件的静电防护工艺》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城是全国供应链创新与应用试点企业,中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次