处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

STM32单片机的工作异常分析及解决方案

STM32单片机的工作异常分析及解决方案
来源:云汉芯城 时间:2018-10-26

贴了两块样板,烧写同样的固件。其中一块工作正常,但是另外一块出现了很奇怪的现象:在线调试正常;每次烧写完后工作正常;重新上电有时候工作正常,有时候工作不正常;工作不正常时,按下复位按键,恢复正常。

工作异常现象:main函数中的系统运行指示灯不闪烁,但是初始化过程中点的一个灯是亮的!说明程序运行一段时间后,不工作了。

由于在线调试模式,板子工作正常,无法通过在线调试的方式判断程序运行的异常状态。

分析可能的原因:

1、初始化过程中,程序陷入死循环。但程序初始化过程中,没有while(1)死循环的代码。

2、板子上电后不断复位,导致无法进入main函数中的while(1)循环。

问题查找:

硬件:

1、确认BOOT0管脚接10kΩ欧电阻下拉到地;

2、RC上电延时复位电路中,R为10kΩ,C由0.1uF改为10uF,现象依旧;

3、MCU 3.3V电源纹波很小,排除电源问题。

好像从硬件上查不出什么问题。只能从板子上点亮的灯下手了。

软件:

1、好像跟硬件复位没什么关系,为了确认板子是不是在不停复位,在点亮的那个灯前加了100ms延时,如果是在复位,那灯就应该不停闪烁。但那个灯还一直是亮的,说明是程序运行出错,不运行了。

2.不断修改led灯在初始化代码中的位置,终定位到导致运行出错的代码:配置一个GPIO为外部中断,跳变沿触发,上拉。把上拉改为NOPULL,工作一切正常。

问题定位:配置为外部中断的GPIO悬空导致。之前工作正常的样板是一直有连接到那个IO脚的外接模块,这个工作不正常的没有接,导致IO管脚电平不确定。由于电平的不确定,在初始化的瞬间有一个跳变沿,导致程序进入外部中断服务函数。在中断服务函数中,要读取一个定时器的寄存器的值,但是要读取的定时器可能还没有完成初始化,导致读取失败,程序运行异常。

解决办法:

1、PULL模式有PULLRISING改为NOPULL;

2、timer在这个外部中断之前进行初始化。

(素材来自网络,由云汉芯城小编编辑整理,如有问题请联系!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次