处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电子元件的盐雾试验方法

电子元件的盐雾试验方法
来源:云汉芯城 时间:2018-09-20

盐雾试验可以用来评定金属或非金属防护层的质量和均匀性。

首先哪些电子元件要进行盐雾试验呢?

事实上需要盐雾腐蚀试验的电子元件很广泛的,比如外露的金属外壳:中频变压器、屏蔽罩、线路板、铝壳式电容器外壳、金属式晶振外壳、某些带触点的开关、收音机的可变电容器、电位器等等。

首先看一下实验条件:

1.盐溶液为5±1%的氯化钠溶液,用化学纯氯化钠溶于蒸馏水或去离子水配制而成。水的电阻率不小于500Ω?m。

2.每次配制好的盐溶液和喷雾后的收集液,在温度35±2℃时,其ph值应为6.5~7.2.ph值用酸度计或精密试纸测量。应使用化学纯盐酸或氯化钠的稀溶液调节盐溶液的ph值。

3.在工作空间内任一点上,水平收集面积为80立方厘米的收集器,每小时收集到1.0~2.0ml的溶液。至少要使用两个收集器。

4.试验时间由有关标准从下列等级中选取:

实验等级A——96h

实验等级B——48h

试验程序:

1.实验前,应对试验样品进行外观检查,并按规定进行电性能,机械性能检测。

2.试验样品在即将实验前应彻底清除表面上的灰尘与油污等,直至表面不挂水珠。所用溶剂不产生腐蚀作用,也不形成保护膜。有机涂层不应使用有机溶剂清洗。若无其它规定,与样品架接触的部分及不需要涂复的切面和表面,皆应涂上腊层或其它类似物质加以保护。

3.试验样品的放置应避免互相接触,也不得互相遮蔽盐雾的作用。板状试验样品的主要表面应与垂直方向成15°~30°角。

4.如果实验前试验箱已停止使用5天以上,则应空箱测试24小时,以确定温度与沉降率符合试验要求后才开始试验。当工作空间温度稳定在35±2℃时即可喷雾。试验应连续进行,试验时间由有关标准选取。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次