处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线:让跑步更有效,远离贴秋膘!

Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线:让跑步更有效,远离贴秋膘!
来源:与非网 时间:2016-08-30

秋天已经到来,不再面对酷暑高温,不再面对烈日暴晒,这样的季节里人们的胃口往往变得很好,一不小心就要长胖,将美好的秋天变成长胖的季节。这可怎么行?秋天美美的,人也要美美的,每天来一场户外跑吧,既可让自己深入地感受秋天的气息,又可起到健身的效果保持好身材,可谓一举两得。

然而并不是只要跑步就会瘦下来,有时候跑得不当,不但减不了肥,反而会有损健康。要想保证跑步的效果,还必须接受专业的指导。在众多方式之中,心率监测可谓一种有效方式,它不仅能够清楚地反映运动时身体的状况,保障你的安全,而且能够让你知道在那种跑步速度和状态下,消耗的脂肪多,让你的奔跑更加有效。拥有实时心率监测功能的Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线智能运动耳机,正是你秋日跑步的好伙伴,让你远离“贴秋膘”。

科学研究表明,运动中心率对我们的运动有很强的指导和预示作用。我们的运动心率在自己心率(正常成年人的心率为220-自己的年龄)的65%—70%内时,我们的身体脂肪供能的比例,也就是脂肪消耗。因此在跑步时,我们可以佩戴Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线智能耳机,接受采用光电式检测原理进行的实时心率监测,通过控制自己的运动节奏,让运动心率始终保持在这一范围之内,确保跑步达到更好的健身效果。

同时,运动心率的监测能够确保我们的健康,一旦心率失常,我们可以及时调整运动节奏,确保身体总在“安全的警戒线”内奔跑。Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线智能耳机,心率监测的准确度达到了ECG(心电图)的99%水准,几乎就是医用水平,能够让在安全和减脂之间找到平衡,更安全地健身。

要想真正拒绝长胖, “三天打鱼,两天晒网”地跑步效果肯定是事倍功半的,坚持才是运动减肥的有效的方式。可是在秋天,太过舒适或是偶有冷雨,都会让我们心生“懒惰”,给坚持带来阻力。Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线采用了高端音质水准的Dolby®音效,能够给你的跑步带来更多激励和激情,让你真正爱上跑步。而且,当跑累了的时候,你还可以听一些舒缓的音乐,缓解身体的疲惫。

精准的心率监测功能,音质出众的音效,专业的跑步指导,这就是Jabra Sport Pulse捷波朗 搏驰 无线耳机,在这个秋天里,让你有效远离“贴秋膘”!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次