处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

uSens凌感发布ARVR SDK及配套硬件 启动uDev计划

uSens凌感发布ARVR SDK及配套硬件 启动uDev计划
来源:与非网 时间:2016-08-26

-促进开发者利用创新的移动追踪技术,创造自然的裸手ARVR体验

uSens凌感,专注研发的AR VR自然手势及头部位置追踪技术,8月24日召开发布会,正式宣布开放SDK测试版并开启预订全新的Fingo系列产品。

uSens凌感推出uDev开发者计划,帮助开发者将其的inside-out 26自由度手势追踪以及6自由度头部位置追踪应用于ARVR项目中。uDev计划提供全套开发者工具包,支持主流的集成开发环境并且顺畅运行。目前,uSens凌感的软件系统支持基于移动端及PC端的Unity 3D,Java,C++开发,后续将支持更多开发平台。

平台方、硬件商以及内容开发者可以直接应用uSens凌感提供的软硬件套件,创造自然的3D交互体验,推动VRAR行业进入一个新阶段。公司将创办在线社区为开发者提供支持,并与开发者合作新内容和技术的演示Demo,并在业界重要活动上展示。

Fingo移动端Demo演示:用自然手势下国际象棋

Fingo是什么?

uSens凌感的Fingo系列提供了先进的人机交互能力,适用于移动和PC系统,包括三星Gear VR、HTC Vive、Oculus Rift以及Google Cardboard。

利用Fingo模组,开发者可以增加无需外设的26自由度手势追踪以及基于marker的位置追踪,小化电池及运行消耗。

Color Fingo在此基础上,增加了inside-out 6自由度位置追踪以及ARVR场景切换。

Power Fingo自身集成了电池以及高通骁龙处理器,为开发者提供了inside-out位置追踪、ARVR场景切换以及26自由度手势追踪。Power Fingo为ARVR行业提供了先进的追踪解决方案,推动移动端设备更广泛的应用,包括那些在新兴市场中常见到的。

“我们聚焦在开发好的inside-out手势及位置追踪工具,它既容易使用且很灵活”,uSens凌感联合创始人、CTO费越博士表示,现在所有的开发者都可以完全定制并精心制作沉浸感的ARVR体验,不再需要昂贵的、复杂繁琐的外部设备,比如手柄、摄像头等,更多垂直行业应用将会因此受益,包括教育、研发、娱乐、医疗、汽车以及其他领域。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次