处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

OPPO R9欲用JDI屏,这多出的0.35mm咋办

OPPO R9欲用JDI屏,这多出的0.35mm咋办
来源:驱动之家 时间:2016-08-24

OPPO R9无疑是今年明星的国产机型之一,一度卖到1秒钟1台的节奏,也是帮助OPPO在出货量方面成为国产第二、全球第四的功臣。

不过恐怕OPPO自己都没想到R9会如此火热,也不断有业内消息称,OPPO正面临严重的零部件供货危机,尤其是联发科处理器(所以才会引入高通),因此可能无法达成今年的预期目标。

但是现在看来,缺货的不仅仅是处理器,还有屏幕。

OPPO副总裁吴强今天表示,由于前期产能预估不足,部分零售终端出现缺货状况,而为了解决R9供不应求的问题,已经引进了新的屏幕供应商JDI。

不过,OPPO并没有将不同屏幕版本混在一起,而是将JDI版本单独命名为“R9km”,同时透露其厚度比旧版增加了0.35毫米,也就是会达到6.95毫米。

至于屏幕规格有没有变化,吴强没有披露。——R9屏幕为5.5寸,分辨率1080p,屏占比77.68%,边框1.66毫米。

R9km已于今日发货,价格估计还是2499元起,同时原有版本仍然在售。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次