就在前不久的2014 IFA上,联想手机X2斩获了旗舰智能手机(BEST FLAGSHIP SMARTPHONE)大奖,一时成为关注度的手机之一,被众多媒体和用户誉为“比iPhone6还美的手机”。 今天,这款联想手机X2正式开始出售,官方售价2499元。据悉,联想手机X2全国渠道已经到货,在全国联想手机500家专卖店与3C店,25000 家品类店,以及苏宁、国美、迪信通等大型卖场均有销售,对这款手机感兴趣的朋友可以前往上述店面或卖场进行咨询。联想手机X2是一款具有颠覆性的产品,在设计风格上采用Layer创新设计和三段式色彩搭配,把“彩虹”、“云霞”、“岩层”、的等生活中元素加入到设计灵感中,“斗色”、“撞色”为智能手机的外观设计开辟了一条新道路。 联想手机X2规格介绍:
在处理器与网络方面搭载顶尖的MediaTek MT6595m 4G LTE真八核芯片,主频为2.0GHz,运行速度和多媒体方面都有不俗表现。全面支持主流4G网络制式,GPS+Glonass+北斗三大卫星定位系统给用户带来更精准的定位。在屏幕方面配备5英寸1080P超清护眼屏,仅屏幕玻璃一项就经历5道工艺,4小时打磨,加上顶级纳米有机镀膜,把屏幕玻璃表面摩擦系数降低到小于0.02,实现超顺滑的手感。同时联想特有LTPS+屏幕技术,让色彩还原更加准确,色域更宽。而且在亮度上联想手机X2可以在5-600nit间实现调整,亮度600nit是行业顶尖。
在系统方面搭配了基于Android4.4的VIBE UI 2.0界面,VIBE UI 2.0是以优化用户体验为目的的秀的本土化UI,扁平化设计与丰富的体感操作和创新的特色设置让交互更自然、使用环境更安全。得益于独有的屏幕技术和VIBE UI 2.0的创新交互,联想手机 X2在屏幕表现上也可圈可点。双模触控,80毫秒极速响应,游戏娱乐更加得心应手。黑屏情况下双击屏幕,屏幕就会亮,不需要刻意的去按解锁键。同样在黑屏状态下,双击菜单键,即可自动跳跃到相机界面,无比方便。在摄像头方面配备了1300W像素的主摄像头,采用索尼第二代堆栈式CMOS,同时还配备拥有84度广角的500W像素前置摄像头,配合超级相机4.1将带来更好的拍照体验。在选件方面联想手机匠心独运,专为联想手机X2量身打造包括蓝牙音响、电池背壳等在内的多种创新性的选件,为联想手机X2提供一体化的供电方案和JBL的声音方案。通过手机背部接口将移动电源/蓝牙音响和手机合二为一,时尚、实用加保护三者兼得。极大的满足部分有特殊应用需求的用户,同时也让手机增添更多的“乐趣”。如果你还想了解关于联想手机X2更多的相关消息,还请关注联想手机官方微信号“乐粉家”。 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。