处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高速隔离标定电流传感器为传统分流器型解决方案提供更有效的选择

高速隔离标定电流传感器为传统分流器型解决方案提供更有效的选择
来源:与非网 时间:2016-07-15

全球微电子工程公司——Melexis公司,通过发布MLX91210系列,基于尖端的霍尔效应技术实现,进一步扩展了其全面的电流传感器产品组合。

MLX91210 IC采用5V电源供电,电流灵敏度等级低至26.7mV/A,并支持±75A、相当于30ARMS电流的线性电流测量范围。这种全集成霍尔效应电流传感器采用SO8和SO16封装形式供货,电阻损耗极低(SO8为0.8mΩ,SO16为0.7mΩ),并提供高电压隔离等级(分别为2.1kVRMS和 2.5KVRMS),以及更快的响应(仅在5us内)。所有IC的传感器输出都针对特定电流范围进行了工厂标定,并针对与温度相关的、在其工作寿命期间内的稳定性进行了补偿,从而可维持长期精度。

由于对零电流输出点和灵敏度预先做了工厂标定,所有的器件都提供了与直接流经IC引线框架的电流成比例的线性模拟输出。在IC封装内部,电流流动产生的磁场通过两组霍尔板差分检测。这一设置用来对抗外部磁场和串扰的效果。将霍尔板与电流导体靠得很近可实现优异的信号完整性,但是同时强大的绝缘层又将初级侧和次级侧相分离。该器件对外部磁场表现出强大的鲁棒性,而随着电力电子设计的密度增加,这将变得更加重要。然而,关键的区别是会见到几乎不存在的磁滞现象,这是由于设计不需要铁磁集中器所产生的。该传感器支持-40℃至125℃的温度范围,并符合IEC-60950(此外,SO16封装的器件遵循 UL1577)。

由于其高速和紧凑的尺寸,同时支持DC和AC电流测量的MLX91210芯片的主要应用通常包括:服务器群和数据中心、电源和转换器、需求响应负荷控制、家用/家电智能计量和智能能源、太阳能转换器和汇流箱,以及电机控制。

“随着政府对更高的效率及能源成本不断上升引起的财务问题建立新的立法措施,家庭和工业环境中有了更大的动力采用紧凑的电流/电力监控解决方案。”Melexis公司磁传感产品线经理Bruno Boury解释道,“这种新的高速器件将在电流传感器技术当中提高标准。由于其紧凑的外形尺寸在几十平方毫米封装内结合了传感和隔离机制,以及非常低的欧姆损耗、热漂移补偿特性和抗串扰能力,该器件可以被部署到集中式电子系统,并仍然提供高水平精度。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次