处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

1分钟就能充满电的手机电池技术棒棒哒,只是改造动作也不小

1分钟就能充满电的手机电池技术棒棒哒,只是改造动作也不小
来源:爱尖刀 时间:2016-07-14

智能手机发展到现在,屏幕尺寸越来越大、分辨率越来越高、处理器越来越快,做工用料越来越好。只有电池,依然是一天一充。

为什么这么多年过去了,电池都没多大进步?

理论上锂电池的大小决定它的容量,容量越大,电的储存量也就越大。手机之所以叫手机,明显是拿在手里的机器,可以做一个月不用充电的手机,在正常打电话,玩游戏的情况下,估计手机得有板砖那么大。

我们现在大部分的数码产品均用的是锂电池。以目前已知的技术,核电池是可以做出来,而且绝对可以几个月甚至几年不用充电。像美国的火星车用的核电池,美国称可以让火星车十几年不用充电,用在手机上爽到你飞起。

所以未来的电池向核电池靠拢吗?

想用核电池,你再有钱也不行,假设核电池普及,相当于人手一枚微型核弹,天气太热一不小心自燃了几部,那世界就是这个下场。

既然电池容量不能大幅度增加,那能不能在充电速度上做做文章。一般来说,手机的平均充电速度大概在1个半小时左右,有些容量较大的电池可能要久一点。晚上睡觉充电还好,要是白天没电了,还得花个一两小时守在充电器旁边,这就让人很不愉快了。

虽然现在不少厂商的产品也有快充功能,但我还是觉得不够快啊!!

如果能一分钟就充满100%的电量,想想也是很爽的一件事情。以色列有家创业公司StreDOT也跟你们想的一样,如果电池做不大,那就把充电速度加快到极致。

StoreDOT的CEO和媒体表示,其公司已经开始了全新电池的研发,预计届时充满只需要1分钟。1分钟还管什么电池容量大不大。

据了解,该电池使用特殊的氨基酸作为原料,可以实现快速和安全的充电。充电次数可达2000次,为现有电池的4倍。

但是,要做到1分钟充满电也不简单:

你需要在手机中安装特制电池,还需要在手机壳上钻个孔,将铜插头插入孔中与电池直接相连,同时需要拥有特制的200瓦功率充电器。这种充电系统可为手机快速充电,其速度是当前充电方式的200倍。

看起来很复杂,不用担心,等到真正商用时这些问题厂商会帮你解决的。

或许不久之后,充个电就像上厕所一样。会出现闺蜜之间逛街逛到一半手机没电:”亲爱的,我手机有点急,陪我去充个电呗。”这种结伴去充电的现象。

当然这不是重点,重点是,我们什么时候能见到这种电池,毕竟之前说要解决电池问题的公司也不少,我们都已经有点麻木了。

StoreDot公司CEO预测,首款StoreDot电池将于2017年上市。但是到2018年,当这种技术开始被快速采用时,StoreDot的充电器将与今天的电池成本相当。

看到大家都在为续航努力,小编就放心了,说不定到了明年,手机发布会从“不服跑个分”到“不服充个电”也说不定。