处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基站拆了又建,居民怕辐射瞎折腾

基站拆了又建,居民怕辐射瞎折腾
来源:新浪新闻 时间:2016-07-06

一提起通信基站,市民们首先想到的都是“辐射”,到底辐射有多大?谁也没有亲自测过。

可是,当大家因为传言的“辐射”叫停了通信基站的建设之后,发现生活“瘫痪”了,电话打不通,有急事和家人联系不上,快递取不了……这件事情就发生在榆林市元驰世纪城小区,随后附近居民主动要求恢复基站建设。

环保部门测试的数据显示,所谓“辐射”根本不会影响人体健康。

6月24日下午,陕西榆林元驰世纪城小区门口,吴女士已经下楼取了三次快递。这本是一件平常的事情,可是对于1个月前的她来说,取快递都是奢望。因为快递小哥既打不通她的电话,她拨打电话的时候,信号也是时有时无。这是怎么回事?

原来,是小区的通讯基站被拆除了。据了解,小区附近原来有一个通讯基站,可担心通信基站会带来辐射,该小区居民于2015年12月底就要求关停拆除小区内的通信基站。居民李先生道出了大家当时的心声:“我总觉得那个(通信基站)有辐射,对身体不好,家里还有小孩子,万一辐射坏了怎么办。”在居民们的强烈反对下,去年12月24日,榆林市三家电信运营商及榆林铁塔联合发布公告,暂停覆盖元驰世纪城小区的信号发射设施。

通讯基站拆除了,大家觉得不再被“辐射”了,可是小区的居民们从此开始进入“失联”状态。接不到快递电话,学生家长接不到学校电话,家里有急事联系不上亲人,E时代电话不通,许多人慌张了,觉得生活瘫痪了,他们开始投诉。榆林市三家运营商的热线中心、营业厅每天都接到多单关于手机通信服务无法正常使用的投诉。

长期的通信中断,小区业主生活不便,加之政府相关职能部门、几家电信企业和小区物业反复做工作,小区居民对此问题有了新的认识。3月16日,元驰世纪城小区物业向榆林电信、榆林移动、榆林联通和榆林铁塔公司致函,代表居民对阻碍基站运行表示歉意,主动要求恢复运行通讯基站。

通信基站真的有辐射吗?会影响人体健康吗?省辐射环境监督管理站总工程师李建伟表示,国家规定手机通信频段的电磁辐射强度应小于12V/M。事实上,强度应小于12 V/M电磁辐射环境很安全,不会对人体造成伤害。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次