处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

这个LED灯不一般,居然可以追踪室内装置位置

这个LED灯不一般,居然可以追踪室内装置位置
来源:eettaiwan 时间:2016-07-01

Disney Research与ETH Zurich的研究人员连结智慧LED灯与物联网,打造出能可在室内追踪装置位置的可见光系统。

迪士尼国际研发机构(Disney Research)以及苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员在照明用LED灯中增加位置寻找的功能,使其不仅可用于室内照明,还可为室内提供通讯链路。

研究人员已开发出基于消费级LED的EnLighting系统,并调整其发光以及光感测器功能。藉由让每个单独的LED交替传送已调节的光讯号以及作为讯号接收器,从而创造出能够彼此传送讯息以及连接至装置的灯泡网路,而不至影响室内照明。

ETH Zurich博士研究生Stefan Schmid与其他研究人员近在伦敦举行的IEEE感测、通讯与网路(SECON)国际会议上分享其研究成果与细节。

“可见光通讯网路在保留无线电频谱的同时,也使其难以被网路可视范围(LoS)以外的任何人窃听,”Disney Research副总裁Markus Gross表示。


基于LED智慧灯泡的VLC系统概念图:在可视范围内的LED灯可彼此通讯

研究人员采用高通(Qualcomm)的Wi-Fi晶片Atheros 3991改造这款LED灯泡,并执行Linux嵌入式版本。采用简单开关键控(ON-OFF Keying;OOK)调变的脉冲宽度调变(PWM)用于产生实体层(PHY)符号,并透过Atmel ATmega328p微控制器进行LED调变。


改进的LED灯泡

研究人员为其验证可行的系统部署了四个这样的灯泡。他们发现,其系统架构和协议使灯泡能够打造可技援低频宽应用(通常是IoT装置)的稳定网路。研究人员并展示,该系统可用于估计装置在室内的位置。

除了灯泡之间可互相通讯以外,其特性之所以关键之处不仅在于支援广泛的IP协议范围,同时也可用于一连串的应用场景。由于邻近灯泡之间可以同步,减少了资料发生冲突的数量,使得连接更稳定。


在Wi-Fi返回通道增加两款晶片

该系统还可动态分配灯泡信标值,关闭或取代其中的一个灯泡,或重新指定位置。此外,相较于采用蓝牙信标、混合射频(RF)或光学的系统,该新系统在定位灯泡时预计需要较低的运算负载。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次