处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

打开固态硬盘,主控芯片居然被这几家霸占了

打开固态硬盘,主控芯片居然被这几家霸占了
来源:中关村在线 时间:2016-06-29

我们知道固态硬盘,其实就是由主控芯片、闪存颗粒和缓存单元组合起来的一块电子集成板。在这三大件中,采购成本的无疑是闪存颗粒,大约占据了70%的份额,而有技术含量以及核心技术的则是主控芯片了。至于缓存单元,由于不同厂商对于不同型号的产品的定位,以及部分产品存在着内外置缓存的区分,因而无法统一论述。


从今天起,小Z将从固态硬盘的元件出发,为大家扒一扒主控芯片、闪存颗粒那些事。

主流主控品牌:慧荣、群联、Marvell、三星

一听到主控芯片,自然会联想到个人PC里的CPU,即中央处理器。没错,固态硬盘里的主控芯片的确如同PC中的CPU,相当于固态硬盘的大脑,承担着指挥、运算以及协调的作用。

其具体作用表现在,一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,让所有的闪存颗粒都能够在一定负荷下正常工作,协调和维护不同区块颗粒的协作,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口,三则是负责固态硬盘内部各项指令的完成,诸如trim、CG回收、磨损均衡。


主控芯片相当于CPU

可以说,一款主控芯片的好坏直接决定了固态硬盘的实际体验和使用寿命。

那么问题来了,到底有哪些主控芯片呢?它们的性能又有什么差距呢?

不同于PC端,一家挤牙膏般的绝对垄断,自固态硬盘诞生以来,不断的有厂商进行主控芯片的研发和创新,台系、日韩、欧美等都有专注于主控芯片研发的厂商,并没有产生具有垄断性质的芯片厂商,除此之外由于固态硬盘的结构简单,很多具有完整生产线的大牌厂商还进行自主研发,自产主控。


因而,主控芯片市场,呈现着多极化的分层,从早年的智微Jmicron、Indilinx、东芝自产到中期主流的Sandforce以及到如今百花齐放的慧荣、群联、Marvell、三星,主控芯片厂商在不断的竞争中将固态硬盘产品的总体性能提升向上提升了一大步,也推动了整个固态硬盘向消费市场的普及。

接下来,小Z根据当前主流固态硬盘采用的主控芯片品牌慧荣、群联、Marvell以及形成规模效应的三星主控,简单的聊聊关于主控芯片的那些的事。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次