处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Microchip 发布功耗低、性价比的32位PIC32单片机系列新品

Microchip 发布功耗低、性价比的32位PIC32单片机系列新品
来源:与非网 时间:2016-06-29

的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前发布了公司旗下功耗低、性价比的32位PIC32单片机(MCU)系列新品。此次推出的Microchip PIC32MM 系列器件填补了公司旗下热销产品PIC24F XLP系列和PIC32MX系列之间的空白。此外,该系列也是首批集成了独立于内核的外设的PIC32器件,旨在消除CPU的工作负荷从而降低功耗和系统设计成本。Microchip还为PIC32MM系列器件提供了Microchip MPLAB®代码配置器(MCC)支持,以便简化和加速设计过程。

如今,物联网(IoT)、消费、工业控制和电机控制领域的嵌入式应用都青睐灵活的MCU产品,希望其功耗更低、性价比更高且尺寸更加小巧。而对于要求功耗低且电池寿命更长的应用来说,PIC32MM系列器件在休眠模式下的电流可低至500 nA。而空间受限型应用则可受益于其4x4 mm的小巧封装。PIC32MM系列器件集成的独立于内核的外设包括可配置逻辑单元(CLC)以及多输出捕捉/比较/PWM模块(MCCP),后者有助于实现无传感器BLDC电机控制应用。

Microchip MCU16部门副总裁Joe Thomsen表示:“对于预算、功耗和尺寸受限的应用而言,PIC32MM系列新品的批量单价0.60美元起,休眠模式下电流低至500 nA,且拥有4x4 mm的紧凑型封装,可谓是一款令人无法抗拒的解决方案。由于得到了MPLAB代码配置器这一热门工具的支持,这些PIC32MM器件易于设置,可加快设计进度,从而快速应对风云变幻的市场。”

开发支持

为了加快评估和开发流程,Microchip新推出了一个可插入Explorer 16开发板(部件编号:DM240001)的PIC32MM处理器接插模块(部件编号:MA320020)。同时,包括MPLAB X IDE和XC32编译器在内的Microchip MPLAB生态系统也支持整个PIC32MM系列的器件。而作为MPLAB X插件的MPLAB代码配置器则有助于简化外设设置、器件配置和引脚映射。

此外,Microchip还推出了限时促销活动,如果您购买一个售价25美元的PIC32MM PIM(部件编号:MA320020),就能以89.99美元的价格购买一块Explorer 16开发板(部件编号:DM240001),总共优惠40美元。




热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次