处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星这是要狠抓OLED面板的节奏,连液晶生产线都卖了

三星这是要狠抓OLED面板的节奏,连液晶生产线都卖了
来源:家电网 时间:2016-06-20

据据报道,三星将出售L7产线汤井厂部分液晶生产设备,并将L7产线转为生产OLED面板,此次计划出售的L7面板产线主要生产40寸液晶面板。

目前,三星在韩国有6座面板厂,其中L6~L8为液晶面板厂,L6主要生产IT产品用面板,L7、L8生产电视面板。A1~A3为OLED面板厂,其中A1生产平面OLED面板,A2生产平面、柔性OLED面板,A3生产柔性OLED面板。

此前三星显示器在韩国共有8条液晶生产线,加上计划转型的L7产线,三星已经关闭了8条液晶生产线中的6条。第五代TFT-LCD生产线,以5088万美元的价格出售给中国企业信利光电。L5工厂此前主要生产中小型LCD面板,比如显示器、笔记本屏幕、32英寸电视等,月产能10-12万片。2014年信利光电也曾接手位于同一地点的三星Gen4液晶面板生产线。

据报道,三星位在天安L6产线也将择期关闭。三星L6生产线技术路线已在去年由非晶矽转为低温多晶矽(LTPS)。业内人士称,转为LTPS技术是为了避免停产而做出的不得已举措。L6生产线在技术改进后,还没收回设备投资。

有数据显示,今年三月份,三星液晶电视机仅有25.1%的面板由三星显示器提供,与去年同期相比,减少近20%。目前三星液晶电视面板由中日两国厂商大比例供货。而韩国同业公司LGD则为LG电子提供了70%电视面板。

与此同时,三星正在加大OLED面板领域的投资。近期三星决定投资3.25亿美元提升A3柔性OLED生产线产能,以应对日益增长的OLED面板需求。据悉A3工厂产能将从每月15000片基板,提升至30000片。

同时,据外媒报道,三星旗下Samsung Display为保证未来向苹果供应OLED面板,拟投资74.7亿美元,添置相应设备,扩大产能。

目前中小尺寸液晶电视面板价格竞争日益激烈,利润空间逐步缩小。目前三星着手处理关闭现有液晶产线,扩大OLED面板的产能。业内人士认为,三星显示器决定关闭液晶产线的时间比预期还要早。

近日,韩国调研机构UBI Research公布数据显示,2016年季度三星显示器AMOLED面板出货量已增至8670万片,同期全球AMOLED面板出货量为9130万片。三星在中小尺寸AMOLED面板市场依旧保持统治地位,市占率近95%。

2015年中国市场的智能手机出货量中,搭载AMOLED面板的比重从上年的5%成长到13%;2016年中国市场搭载AMOLED面板的智能手机出货量预计将超过8800万部,占比继续上升至19%。据第三方调研机构数据显示,2016年OLED市场规模约150亿美元,到2022年,这一市场将增长到 291亿美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次