处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iOS惨遭安卓殴打,Android用户为啥这么忠诚

iOS惨遭安卓殴打,Android用户为啥这么忠诚
来源:网易科技 时间:2016-06-17

市场调研公司Kantar Worldpanel Comtech (以下简称“Kantar”)发布的全球智能手机市场报告显示,由于首次智能手机买家不断涌入,谷歌Android操作系统的市场份额不断增长,从而扩大了对苹果iOS操作系统的优势。

Kantar的报告显示,在截至2016年4月的三个月内,在欧洲五大市场(英国、德国、法国、意大利和西班牙)的智能手机销量中,Android所占市场份额为76%,比去年同期的70.2%增长了5.8个百分点。

同期,在美国市场的智能手机销量中,Android所占市场份额为67.6%,高于去年同期的62.4%;苹果iOS的市场份额为30.7%,低于去年同期的33.2%。

而在中国城市地区的智能手机销量中,在截至2016年4月的三个月内,Android所占市场份额为78.8%,高于去年同期的74%;苹果iOS的市场份额为20.1%,低于去年同期的25.2%。

Kantar消费者洞察(Consumer Insight)主管劳伦?古恩弗(Lauren Guenveur) 称:“在欧洲五大市场、美国和中国市场,Android的市场份额继续增长,但增长速度有所放缓。在欧洲五大市场,(Android的市场份额)2016 年3月比去年同期增长7.1%,4月份这一数字下降到5.8%。更重要的是,在截至2016年3月的3个月,仅同比增长了0.4个百分点,从75.6%到 76%。”

Kantar这一报告只是苹果的令人不安的迹象。苹果正努力适应其iPhone需求疲软这一现状,该产品在其增长和盈利中占据着举足轻重的地位。

但对于苹果来说,Kantar报告所披露的两个趋势更为麻烦。


首先,在中国等地区,在智能手机用户中首次智能手机买家所占比例不断增长,而当他们从功能手机转移至智能手机时,他们一般都会选择Android智能手机。

其次,在美国等成熟智能手机市场,Kantar报告称Android用户被证明有相当高的忠诚度。在购买Android手机取代其旧智能手机的买家中,约91.4%之前是Android用户。

古恩弗指出:“在世界其它地区,Android市场份额的增长显然是消费者迁移的结果,无论是从Windows生态系统迁移过来,还是从功能手机上迁移过来;在美国,Android的增长主要受回头客的推动。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次