处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星Note 7:指纹识别弱爆了,看我新技术

三星Note 7:指纹识别弱爆了,看我新技术
来源:手机中国 时间:2016-06-17

尽管Note 7并非三星旗下款支持虹膜识别的设备,此前三星曾专门为印度政府机构推出过一款叫做Galaxy Tab Iris的平板,该设备同样支持虹膜识别。不过在手机领域,三星Note 7确实可能成为全球首款支持虹膜识别解锁的高端机。

根据之前的爆料,三星将于8月2日推出新旗舰Galaxy Note 7,而这款全新大屏新机将可能支持虹膜识别功能。现在,韩国媒体带来了这方面的新消息,据称三星Note 7的虹膜识别技术由韩国图像技术制造商Patron提供。


三星Note 7支持虹膜识别

尽管Note 7并非三星旗下款支持虹膜识别的设备,此前三星曾专门为印度政府机构推出过一款叫做Galaxy Tab Iris的平板,该设备同样支持虹膜识别。不过在手机领域,三星Note 7确实可能成为全球首款支持虹膜识别解锁的高端机。

另外,据称三星Note 7的虹膜识别功能可以识别出多达266个特征点,相比之下指纹识别只有40个,所以在安全性方面虹膜识别完爆指纹识别。至于配置,传闻三星Note 7将采用5.8英寸2K显示屏,搭载Qualcomm和三星的旗舰处理器,内置6GB运存,可能后置双摄像头。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次