处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大品佳集团力推基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案

大联大品佳集团力推基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2016-06-15

致力于亚太地区市场的半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302 的120W TV电源解决方案。IDP2302是英飞凌第二代数字电源控制器,SO-16封装,集成了PFC+LLC控制器、高压启动单元、高压侧驱动,专用于TV电源系统的开关模式电源应用。


图示1-大联大品佳推出的基于Infineon IDP2302的120W TV电源解决方案系统框架图

大联大品佳力推的Infineon的IDP2302是一款高度集成的多模功率因数校正(PFC)和半桥LLC(HB LLC)控制器。PFC控制器的多模操作和LLC MOSFET的零电压开关能够显着提升电源转换效率,特别是轻负载效率,而集成高压启动电池、PFC转换器稳压器、MOSFET驱动器和PFC与LLC控制器间的内部通信则可限度降低系统成本。通过集成高压启动电池和先进的突发(burst)模式控制可避免对辅助电源的需要。借助有源X-CAP放电功能可实现突发模式期间的低待机功耗。同时,自带的全面保护功能可显着提高系统工作安全性。多达40个不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。

电源规格如下:


大联大品佳此次推出的120W TV电源参考设计使用的是DPAK功率MOSFET。对于LEDTV,纤薄的SMPS板是希望,也是挑战——由于有关有源和被动组件的限制。与用于传统 TV SMPS设计的Fullpak MOSFET相比,DPAK MOSFET的优势在于组件厚度和封装工艺的简便性。在此参考设计中,FPC级使用两个并联的IPD50R280CE,LLC级使用2个 IPD50R1K4CE。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次