处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新型中端信号与频谱分析仪R&S FSVA提供增强的射频性能和卓越的价值

新型中端信号与频谱分析仪R&S FSVA提供增强的射频性能和卓越的价值
来源:EEFOCUS 时间:2016-06-15

罗德与施瓦茨推出了全新增强型中端信号与频谱分析仪R&S FSVA, 具有至毫米波频段的解调能力。在频率至40GHz的所有需要低噪声、高灵敏度和宽分析带宽的测试中,此仪表能更好地满足用户的需求。

IMS2016, 旧金山 ― 罗德与施瓦茨扩展了中端信号与频谱分析仪产品线,新的R&S FSVA在全频带提供160MHz分析带宽。同档次仪表中,R&S FSVA是在26.5GHz至40GHz频段提供160MHz分析带宽的设备。R&S FSVA具有增强的相位噪声性能,能够实现高精度的窄带调制信号频谱测量和高精度的相位噪声测量。


R&S FSVA的增强特点还包括更低的相位噪声:在载波1GHz频偏10kHz处典型值为-117dBc。另外,还改善了7GHz以下频段的三阶交调点(TOI) 以获得更高的动态范围。 因此,R&S FSVA比R&S FSV系列有更好的频谱测量能力,例如高功率条件下的频谱发射模板测试和临道泄漏测试。 R&S FSVA在预放打开时灵敏度也得到提高,7GHz以下频段典型值为-166dBm。

和R&S FSV一样, R&S FSVA 有五种频率的型号, 覆盖频率范围10 Hz 至4 GHz、7 GHz、13.6 GHz、30 GHz和40 GHz。 R&S FSVA 支持所有R&S FSV的硬件功能和固件选件。另外,R&S FSV和R&S FSVA的远程控制命令是完全兼容的。

新的中端信号与频谱分析仪R&S FSVA现已正式发布。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次