处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星液晶面板进口中国,为啥不用自家的

三星液晶面板进口中国,为啥不用自家的
来源:家电网 时间:2016-06-08

近日有报道称,三星液晶电视仅有25.1%的面板由三星显示器公司提供,其他面板则由中、日两国厂商提供,中国产面板占比68.4%,日本夏普供货量占比6.5%。

接近七成的中国产面板中,中国台湾面板厂群创光电为三星提供85万片面板,占总量的24.1%。中国大陆厂商华星光电供货量占比16.9%,中国大陆厂商京东方供货量占比15.9%,中国台湾友达光电供货量占比11.5%。

据悉,去年同一时间三星显示器为三星提供了45.5%的液晶面板,今年一月份,这一数字下降为32.1%,二月为32.6%。


三星方面称是因为产线转换导致良品率下降,同时液晶面板价格竞争激烈采用其他品牌屏源以节省成本。

三星大比例采用中国产液晶面板,侧面证明了国产液晶面板厂商的产品技术与质量水平已经达到国际水准。同时,对比三星手机产品几乎全线采用自家生产的OLED面板,这一局面又略显尴尬。

据市场研究公司Witzview称,对比2015年1月与12月液晶面板价格,32英寸和55英寸面板分别下降了37%和26%。液晶面板生产商目前唯有加码生产2K、4K,或大尺寸液晶面板,以期摆脱行业内的价格竞争。

在当前的液晶面板市场行情下,面板厂商也面临着更加严峻的技术走向问题。

未来试图从分辨率方面提升面板竞争力的道路将越走越窄。目前,各大面板厂商还不具备量产8K液晶面板的能力,同时分辨率提升所能带来的消费体验提升将逐渐消弭,分辨率已经上升到人眼无法识别的高度。

从尺寸方面提升面板竞争力,则意味着面板厂商需要花费大量资金投资高世代面板产线。产线落成后,收回巨额投资也存在时间风险。

因此三星方面对于高世代液晶面板产线的投资也处于停滞状态,与此同时三星对于OLED面板业务的投资却与日俱增。

近日,日本松下也表示将完全撤离液晶电视面板制造业务,同时在2016年美国SID国际资讯显示学会显示周上,参加展会的国内外知名面板厂商三星显示器、LGD、JDI、夏普、群创、京东方、天马等均展出了旗下的OLED面板产品。可以看出面板企业已经一致押注OLED技术。

未来三星仍可能继续生产液晶电视,但是否仍会大比重保留自家的液晶面板产线则存在着不确定性。同时,经济效益原因也将迫使上游厂商选择盈利空间更大的OLED技术。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次