处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Cortex-A73专为手机而生,ARM带来怎样惊喜

Cortex-A73专为手机而生,ARM带来怎样惊喜
来源:CTIMES 时间:2016-06-02

每年固定都在COMPUTEX(台北国际电脑展)开展的前一天举办媒体活动的IP(矽智财)龙头ARM,今年依然有重大的产品发布,一是处理器核心Cortex-A73,其次则是采用全新架构Biforst的绘图处理器Mali-G71。

ARM执行副总裁暨首席行销业务长Rene Haas向媒体表示,这是他本人第四次参与COMPUTEX,这十年来,产业变化相当快速,他自己也在思考,他本人可以带给市场什么资讯。其中可以确定的是,行动运算的成长非常快速,它就像瑞士刀一样,富含许多不同的功能或是使用情境。话锋一转,Rene Haas直接切入智慧型手机市场的现况,从市场成长率来看,智慧型手机的成长率的确呈现了逐渐下降的状况,但他也直言,预测智慧型手机市场的变化,难道只能以全球人口数作为计算准则吗?如果还存在着其他的市场驱动力或是使用情境,那这个市场就还有相当大的机会。


ARM执行副总裁暨首席行销业务长Rene Haas

Rene Haas提到ARM为老生常谈的课题:生态系统,在过去这几年,ARM的合作伙伴,对智慧型手机应用不断地提出改进与创新,使得该市场蓬勃发展,在 2009年,我们根本无法想像,智慧型手机也能实现AR(扩增实境)与VR(虚拟实境)的应用,但到了2016年,要实现这样的应用并不是太远,它需要处理器、绘图处理器更为强大的运算能力,各个子系统的互相协助,过去在大型主机或是电视才能玩到的游戏,现在也能实现在智慧型手机上。

ARM处理器事业部行销策略副总裁Nandan Nayampally在会后接受本刊专访时特别强调,Cortex-A73是专为智慧型手机所特地打造的处理器核心,在过去,我们可以看到Cortex- A72,在各个应用领域,如伺服器、车用与智慧型手机都有不错的发展,但正因为ARM看重智慧型手机仍有相当大的发展空间,故推出专属的Cortex- A73来加以因应,它内建了省电排程(Energy Aware Scheduling;EAS),辅以10奈米制程的整体表现,Cortex-A73功耗表现可谓十分出色。

而随着近一年来,ARM陆续发布了CoreLink CC-550与Cortex-A35,Nandan Nayampally也不讳言,未来big-Little架构的组合,不会只有局限在A72搭配A53,或是A57搭配A53,而是会从由高到低,形成更为广泛的组合类型。当然,由于Cortex-A73是专属于智慧型手机的处理器核心,对于现有的泛用型核心A72,ARM的确也有下一步计画,Nayampally也打趣地说,只要他在ARM服务的一天,这个计划就会执行下去。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次