处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔推互联家庭新方案,到底有多智能

英特尔推互联家庭新方案,到底有多智能
来源:比特网 时间:2016-06-01

近日,中国台北——在2016年台北国际电脑展上,英特尔发布了英特尔® AnyWAN GRX 750 SoC;英特尔® XWAY WAV500 Wi-Fi芯片组,英特尔的第五代11ac MU-MIMO Wi-Fi系列产品;以及主要OEM厂商为零售网络行业推出的家庭网关系列产品。英特尔为互联家庭提供的连接解决方案为越来越多的互联“物”和互联网云服务奠定了基础,它们为消费者和小型企业带来值得信赖的顺滑体验。

通过面向家庭网关的英特尔® AnyWAN GRX750 SoC系列连接家庭:英特尔® AnyWAN GRX750 SoC系列是一款高性能、低功率宽带与通信处理器SoC,基于英特尔®凌动™微架构。英特尔的SoC让服务提供商和零售OEM厂商得以快速地为互联家庭提供创新,同时节约成本、简化运营、开发新服务和运营,并满足不断演进的客户期待。


· 英特尔® AnyWAN GRX750 SoC让家庭网关能够为家庭用户提供丰富的体验。通过一个包含英特尔安全产品的受保护基础设施,这个英特尔平台连接到智能电视等媒体设备以及其它娱乐客户端设备。它还实现了本地和云服务、媒体创建和内容分享,从新一代超高清设备到人们家庭中的“物”。这让我们的OEM厂商、服务提供商和零售商为用户提供值得信赖、顺滑的互联家庭体验。

· 不像目前市场上的其它解决方案,英特尔® AnyWAN GRX750 SoC让OEM厂商灵活地连接有线或无线技术,包括光纤、DSL、G.fast和4G/5G。

· 基于全新英特尔® AnyWAN GRX750 SoC的参考设计适用于ODM、OEM和系统集成商,支持多个连接选项,并提供1G到10G有线和无线连接,满足当今的消费者、服务提供商和企业越来越高的需求。

通过英特尔® XWAY WAV500 Wi-Fi芯片组、英特尔的第五代11ac MU-MIMO Wi-Fi系列产品提高家庭连接性能:为了提供高性能和可扩展性来支持家中越来越多的互联设备,英特尔推出了第五代11ac MU-MIMO Wi-Fi系列产品。

· 随着家用设备越来越多,CPU利用率也越来越高。英特尔® AnyWAN GRX750 SoC与英特尔® XWAY™ WAV500 Wi-Fi芯片组可以在不使用CPU的情况下提供处理能力和内存,从而解放CPU,使其用于先进的新服务。

· 英特尔拥有目前业内性能的Wi-Fi解决方案,支持超过100个客户端。这满足了移动用户越来越多的媒体应用以及日益庞大的物联网设备连接市场对性能的需求。

· 英特尔的AnyWAN连接架构让消费者Wi-Fi接入点能够经济地连接到零售渠道中的有线或无线网络。消费者同时能够支持家中的100多个设备,流量超过1 Gbps。

英特尔进入新的零售市场,提供更智能的互联家庭解决方案

鉴于住宅网关未来三年的出货量预计将超过10亿个,英特尔正在进入新的零售网络市场,为用户提供更多互联家庭解决方案选择[1]。英特尔公布了主要OEM 和ODM厂商的超过12个设计,包括Arris*、华硕*、AVM*、Belkin*、富士康*、海尔*、Hitron*、Humax*、 Mitrastar*、Netcore*、Netgear*、NewOne*、VTech*和Zyxel*。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次