处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

面板累计投资5000亿元,半导体投资翻倍?

面板累计投资5000亿元,半导体投资翻倍?
来源:中国电子报 时间:2016-05-20

到2016年,TFT-LCD面板按面积计算,出货量达到全球第二,全球市场占有率超过20%,产业总体规模超过3000亿元,基本扭转了电视面板依赖进口的不利局面。在京东方、华星光电以及中电熊猫等面板大厂的大力布局下,在2018年~2019年中国大陆TFT-LCD产能规模将有望赶超韩国,成为全球。

截止2015年,我国在显示产业方面的投资接近5000亿元,其中有4000亿元以上是面板投资,上游材料和装备的投资为1000亿元。直至2015年已经量产的各种面板生产线有22条。

但是液晶面板产业的发展也并非一帆风顺,京东方的历程也曾遭业界的诸多质疑,如今的矛盾也不少。然而一切要拿结果来说话,不能否认面板的国产化率已由早期的3%上升达到20%以上,而且还在继续爬升。因此有舆论认为,现阶段中国半导体业的瓶颈之一是产能不足,所以也应该如法炮制。由于面板业累计投资达5000亿元,半导体业的技术复杂度更高,再加一倍投资也应该。

在这样的思路指引下,近期武汉新芯投资240亿美元的存储器项目已经启动,未来中芯国际、华力微等12英寸生产线有可能再次跟上。从全球半导体制造业的现况看,除了三大巨头继续竞争扩产之外,绝大部分公司已经基本收手,很少再参与投资竞赛。因此近期中国的表现让人刮目相看,甚至有些不可思议。

中国半导体业的投资真能奏效吗?有支持者信心满满,也有部分人觉得风险太大。双方可能都能找出一大堆理由来支持自己的论点。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次