处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Netflix CEO怀疑:VR头戴设备佩戴舒适度堪忧

Netflix CEO怀疑:VR头戴设备佩戴舒适度堪忧
来源:凤凰科技 时间:2016-05-06

据外媒报道,就在大家都积极拥抱虚拟现实(VR)技术时,Netflix公司CEO里德·哈斯廷斯(Reed Hastings)却唱起了反调,他表示眼下VR技术并不是Netflix的重点。因为带上VR头盔后,用户就没办法随心所欲的煲剧了。

哈斯廷斯表示,虚拟现实技术会在游戏界带来大地震,但恐怕这一优势无法延续到影视界。“带上VR头盔,恐怕看上20分钟视频你就精疲力竭了,”哈斯廷斯说道。“Netflix的宗旨是让用户开心,并为他们提供放松的感觉。”该公司首席内容官泰德称:“我可不愿戴着头盔在沙发上干坐俩小时,那样实在太无聊了。”

除了以上原因,泰德还从市场角度提出了自己的分析:VR的市场潜力不够巨大,从该领域挣的钱可能还没有投入的多。谷歌Cardboard虽然拉低了VR设备的门槛,但要想得到体验,用户还是得购买Oculus Rift或HTC Vive,不过其售价实在是太贵了。

基于以上原因,Netflix对VR市场持谨慎态度。虽然它们此前曾针对Gear VR发布过相关应用,但那只是模拟了一个简单的虚拟房间而已。此外,虽然制作一台虚拟化的大电视已经没什么技术难度了,但眼下真正的360度视频内容还处于初级阶段,它们在数量和质量上都无法满足用户需求。

虽然哈斯廷斯给VR泼了冷水,但细细一想,他说的还挺在理,毕竟眼下大多数VR产品的佩戴舒适度都很一般,而且转制出的VR内容也缺乏应有的沉浸感。此外,在电影中漫步是否会让电影变成游戏?这好像有违于大家看电影的初衷。也许这些问题未来都能一一解决,但眼下,恐怕Netflix不会搭上这班顺风车了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次