处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

雷神ST将引领游戏本新趋势

雷神ST将引领游戏本新趋势
来源:PChome 时间:2016-05-03

在游戏本领域,高性能与大众价位往往不易结合。对于主流消费水平的游戏本用户而言,6千元上下的价位是一个能接受并且乐于接受的价格。很长一段时间以来,这个价位上的“高性价比”产品普遍装配GTX 960M显卡,在运行一些相对尖端的游戏时会遇到性能瓶颈。而近期有消息显示,雷神机型ST将装配GTX 965M,性能相比960M提升显著,而价格方面不会有显著升高,预计将在上市后成为高性价比游戏本的新典范,引领主流游戏本新趋势。

搭载GeForce GTX 965M的雷神ST


据悉雷神全新机型ST将推出两个版本,及i5处理器版本与i7处理器版本,其中前者CPU型号为酷睿i5-6300HQ,搭载4GB DDR4内存和500GB HDD,后者则采用酷睿i7-6700HQ处理器、8GB DDR4内存和128GB SSD+500GB HDD的硬盘组合。独立显卡方面,两个版本均装配GeForce GTX 965M,显存容量为2GB。

在主流市场上,GTX 960M是当下为人所熟悉的移动版消费级独立显卡,应用该卡的笔记本电脑产品大多以平和价位示人,并且提供了不错的游戏运行能力。而采用GTX 965M的机型目前位数不多,导致大量消费者并不知道其相比960M有多大区别。其实,虽然在销售型号上只有位数不同,但GTX 965M与GTX 960M采用的并不是同一种微架构,前者采用的是Maxwell GM204微架构,与高阶产品GTX 970M相同,而后者则为Maxwell GM107微架构,与更低端的GTX 950M、GTX 940M同属一族。

关于GTX 965M的具体性能,我们在这里就不用技术指标过多详述了,毕竟这些参数过于冰冷,大家也未必能够从中或得直观的信息。下面我们通过几个实测数据来说明GTX 965M核心相比GTX 960M有多大的优势。首先来看一下3DMark的基准测试。

某GTX 960M机型测试结果:4089分

GTX 965M机型(其它配置完全相同)测试结果:5307分

GTX 960M机型测试结果:平均帧率14.55

GTX 965M机型(其它配置完全相同)测试结果:平均帧率26.7

提升幅度高达84%!可见不同微架构间性能差异之巨大!在全开的情况下,GTX 965M足以胜任《尘埃:拉力》的运行,虽然还没有达到“无比流程”的程度,但对于一款竞速类游戏而言已经具备比较充足的可玩性!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次