处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技发布 E 波段信号分析仪参考解决方案

是德科技发布 E 波段信号分析仪参考解决方案
来源:与非网 时间:2016-04-26

是德科技公司日前发布了一款 E 波段信号分析参考解决方案,针对 60-90 GHz 范围内的应用提供低成本的毫米波分析能力。该参考解决方案以采用10-bit ADC 的 Infiniium S 系列示波器为基础设计,提供 2.5 GHz分析带宽的高保真毫米波段测试能力。

E 波段信号分析参考解决方案提供强大的测试平台,对使用毫米波频率的新兴通信标准进行分析。双通道支持多通道器件的测试、不同的天线同步极化以及信道测试。

参考解决方案既包括硬件仪器也包括分析控制软件。N8838A 外部混频器辅助软件使 S 系列10-bit示波器能控制 N5183B MXG X 系列微波信号发生器和 M1971E 波导智能混频器。而借助 89601B 矢量信号分析软件,工程师能针对复杂信号分析进行富有洞察力的测量,从而更加方便对 E 波段信号进行精确且经过校准的测量。

是德科技副总裁兼示波器业务部总经理 Dave Cipriani 表示:“随着 5G、WiGig、车载雷达和毫米波回程等应用变得越来越普遍,客户迫切需要简单易用的低价位解决方案来维持高性能。这款参考解决方案使他们能够更迅速、更高效地开发这些新技术。”

5 月 22 日至 27 日,国际微波研讨会将在旧金山莫斯科尼会展中心(Moscone Center)举办,是德科技展台设在 1239 展位。届时,是德科技将展示新款 E 波段信号分析参考解决方案。

是德科技无线解决方案

从 WLAN 到 LTE-Advanced 以及的 5G 技术,是德科技专注于提供丰富的解决方案选择,帮助客户解决业界棘手的设计与测试问题。借助是德科技先进的电子测量解决方案以及功能强大的台式和模块化硬件与软件,工程师能够获得更深入的设计与测试洞察,覆盖从仿真到研发、从验证到制造以及从一致性测试到部署的整个流程。专家工程师深厚的蜂窝与 WLAN 标准制定经验,加上全球数以百计的应用工程师,是德科技能够凭借精湛的技术与经验帮助客户应对挑战。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次