处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LG OLED:苹果和三星在一起,让我怎么活

LG OLED:苹果和三星在一起,让我怎么活
来源:威锋网 时间:2016-04-18

“苹果和三星已经签署了一份协议,后者在 2017 年将向苹果提供大约 1 亿块 OLED 面板,价值 3 万亿韩元、约 25.9 亿美元,合同有效期至少 3 年,意味着直到 2018 年和 2019 年。”这是近日一则来自韩国媒体的报道。对于苹果想要打造 OLED 屏幕的消息我们已经听了不少,这一次韩媒的报道意味着什么呢?

威锋网了解到,就在苹果和三星签订 OLED 屏幕大单的当天,LG Display 的股价就重挫 6.7%,这也是该公司近段时间来遭遇严重的一次“股市灾难”。

目前 LG 负责生产将近 40% 的 iPhone 屏幕面板,这些面板采用的是都是 LCD 技术。其实就算是没有苹果和三星签订 OLED 屏幕大单的消息,iOS 产品逐渐摆脱 LCD 屏幕的说法也早已出现。虽然 LG 本身也有制造 OLED 屏幕的能力,但如果此前韩国媒体的消息属实,LG 分到的 OLED 屏幕订单预计只会是“小头”。

与目前 iPhone 身上的主流 LCD 屏幕相比,OLED 显示屏由于没有背光层而更纤薄。除此之外,OLED 显示屏还可以支持曲面设计,我们在三星旗下的 Galaxy S6 Edge 身上就已经体会过这一特点。除了 LG 和三星之外,有传闻称夏普也在计划建造 OLED 屏幕工厂,如今夏普已被鸿海收购,也获得了资金支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次