处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

爱德万测试:为功率与模拟器件树立测试标准

爱德万测试:为功率与模拟器件树立测试标准
来源:EEFOCUS 时间:2016-04-11

爱德万测试(Advantest)将通用模拟测试模块AVI64的首发放在了中国上海。“国内设计公司的产品,与国际的PMIC(电源管理芯片)产品越来越接近。在过去,我们的一些板卡量产了好几年以后,才有国内用户问及。现在,当我们推出每一款新产品时,很多国内客户也很感兴趣,愿意与我们合作。这也是为何这款板卡全球首发地选择中国的原因。”爱德万测试(中国)应用技术部高级经理刘旸说。


AVI64通用模拟测试模块

AVI64这款产品推出的背景又是怎样的呢?刘旸是这么介绍的:“越来越多的终端产品,把电源等模拟信号或混合信号与传统的纯数字逻辑大规模SoC(系统级芯片)整合在一起,特别是复杂的电源管理IC(PMIC),测试流程非常复杂”

AVI64一共有64个通道,每个通道都是可配置的通用管脚(universal pin),共有六种功能可选,用户根据测试需求的不同选择合适的功能。每个通道在不同的时刻可以担当不同的角色,这就给用户的测试方案提供了很大的灵活性。

相比传统测试模块,AVI64具备很多优势,刘旸举例说明:“无线充电器有很多GPIO、MCU、PA等模块,传统的ATE产品,一个机台里面要配5~6 种不同的板卡,来对应这种复杂测试需求。用我们这种方案,一块板卡就可以解决所有的问题。如果采用传统方案,需要采用很多继电器来切换,多个模块同时测量,继电器的数量可能会达到一百以上,这样测试方案设计会非常复杂。采用AVI64,所有的切换都是在机台内部完成的,这样整个负载板的设计会非常简化,开发周期也会大大缩减。”

除此之外,AVI64 还有一项称为 Domain Sync 的功能,能够使待测芯片(DUT)的模拟及数字信号时序同步。“在测试领域,数字与模拟同步是一个比较大的挑战,AVI64有爱德万测试自己开发的专用芯片,可以保证数字与模拟信号同步,”刘旸说道,“每个行业都有自己的标准,V93000已经具备了极高的知名度,成为测试设备的一个标杆,希望AVI64的诞生使得V93000把测试平台扩展到模拟应用领域。也希望在不久的将来,V93000加上AVI64成为功率器件与模拟芯片的测试标准。”

除了AVI64,在2016年SEMICON China上,爱德万测试还展出了V93000、T2000等多种测试平台,甚至包括一款软件产品EM360以及前道设备。


V93000测试平台

“以往爱德万测试专注于成品测试,现在我们往前道移,开发了检测光掩模缺陷等前道设备,爱德万测试正在努力成为半导体设备的全方案供应商。”刘旸说道。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次