处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

蓝牙低功耗4.2模块为物联网(IoT)设计带来先进的性能和功率效率

蓝牙低功耗4.2模块为物联网(IoT)设计带来先进的性能和功率效率
来源:与非网 时间:2016-04-08

全球无线及定位模块和芯片瑞士u-blox(SIX:UBXN)宣布推出NINA-B1蓝牙低功耗(智能蓝牙)独立模块。该模块符合的蓝牙4.2规范,并通过全球无线射频认证,能在短时间内向市场推出蓝牙低功耗物联网(IoT)设计。

NINA-B1包含一根天线、无线收发器、嵌入式ARM Cortex M4F微控制器和蓝牙低功耗堆栈,可广泛应用于各种设计导入。是各种物联网(IoT)解决方案的理想选择,如物联网(IoT)互联传感器、建筑自动化、医疗设备、车载应用以及监控系统。模块和评估工具套件(EVK)支持ARM® mbed™,因此设计师可将应用嵌入到蓝牙低功耗堆栈之上。

的蓝牙4.2规范比之前版本增强了连接安全功能、IPv6并提供更快的吞吐量。该模块通过固件升级,支持将来的蓝牙5.0规范。应用存储器512 kB闪存和64kB RAM支持固件无线(OTA)升级。

NINA-B1预装u-blox串口服务,可更快地集成运行串行协议的设备。AT命令、兼容其它u-blox模块,将配置成本降到低。

NINA-B1的高级功率管理特性可将功耗降低到400 nA,带外部事件唤醒功能,在空闲状态下低至2 µA,而在传输时(3.0 VDC)功率为5 mA(@0dBm)

模块集成近场通讯(NFC)功能,可支持触摸配对应用,简化蓝牙配对。

“NINA-B1是一款完全认证的低功耗蓝牙模块,具有卓越的RF能力。从ARM mbed的软件开发的开放式架构,加快了物联网的应用开发,因此可以大大加快产品的上市时间和降低相关的成本,”u-blox短距离无线射频产品市场营销部Pelle Svensson说。

该模块是完全独立的蓝牙低功耗产品,不需要任何额外硬件。传感器、加速器、LED和其他传感和控制设备可通过GPIO、ADC、I2C、SPI和UART 接口直接连接至模块。两种版本可供选择,分别是带集成天线的NINA-B112(10 x 14 mm),和NINA-B111(10 x 10 mm),该版本具有预留天线管脚,可提供客户专用的天线解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次